Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 28. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 3. März 2025
    • 2 min

    Beschaffungsstrategien und Ihre Wirkung auf die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen

    Emma Scott vom CIPS erzählt, wie wichtig ethische Beschaffungsstrategien sind und wie sich Unternehmen Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden.

    RS Components Leitfaden

    Aufgrund der abgelegenen Standorte von Windparks benötigen Betreiber für die Wartung von Windkraftanlagen eine effektive Wartungsstrategie, um Ausfallzeiten und Ineffizienz zu vermeiden.

    Windenergie spielt im Energiemix Deutschlands eine immer größere Rolle.

    Der Februar 2022 ist der Rekordmonat der Windstromerzeugung in Deutschland. 47,12 Gigawatt in der Spitze wurden ins Stromnetz eingespeist worden, so viel wie nie zuvor. Das ist vergleichbar mit einer Leistung von 33 mittelgroßen Atomreaktoren. Das berichtete e.on nach Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur. Im Jahr 2020 war die Windkraft mit einem Anteil von 25,2 % erstmals der wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung gewesen, ist jedoch jährlichen Schwankungen unterworfen.1

    Wenn die Windturbinen, die diese Energie erzeugen, ausfallen, bedeutet das für den Betreiber einen erheblichen Einnahmeverlust. Also muss die Wartung von Windkraftanlagen sorgfältig geplant und auf effiziente Weise durchgeführt werden, um Verluste bei der Energieerzeugung so gering wie möglich zu halten. Die abgelegenen Standorte der meisten Windparks, die zum größten Teil unbemannt sind, führen jedoch zu einer Reihe von logistischen Herausforderungen.

    **„Für die Wartung von Windparks ist es entscheidend, mit einem Lieferanten zu arbeiten, der schnelle und zuverlässige Lieferung bieten kann.“ **

    Damian Wynne, Industry Sector Manager, RS Group

    „Die meisten Windparks stehen in ländlichen Gegenden oder im Meer, selten in der Nähe von Städten oder Logistikdrehkreuzen. Also müssen Ingenieure dorthin fahren, was bedeutet, dass die Wartung der Windkraftanlagen einen ganzen Tag dauern kann“, erklärt Damian Wynne, Industry Sector Manager bei RS Components. „Wenn sie dort ankommen, müssen sie alle Werkzeuge, Teile und Ausrüstung, die sie für die Arbeit brauchen, dabeihaben. Wenn auch nur ein Teil fehlt, war die ganze Fahrt umsonst und muss wiederholt werden.“

    Für die Wartung im Bereich der Windkraftanlagen ist eine gute Vorbereitung notwendig.

    Die Effizienz geplanter Windkraftanlagen Wartung hängt von den organisatorischen Fähigkeiten der Ingenieure des Betreibers der Windkraftanlage ab. Für die Arbeiten muss der bestmögliche Zeitpunkt für das Abschalten der Turbinen gewählt werden und die gesamte Ausrüstung im Voraus organisiert werden. Ungeplante Wartungen können aber erhebliche Kosten für den Betreiber der Windkraftanlage verursachen.

    3 Faktoren sind für Firmen im Bereich der Windkraftanlagen entscheidend

    Wynne glaubt, dass für WindkraftanlagenFirmen drei Faktoren entscheidend sind, um die Auswirkungen ungeplanter Wartung möglichst gering zu halten:

    "Erstens: Die meisten neu gebauten Turbinen sind bereits mit Industrial Internet of Things-(IIoT-)Technologie ausgestattet, um eine Fernüberwachung zu ermöglichen. Es lohnt sich für Betreiber aber auch, für bestehende Anlagen in diese Technologie oder Telemetrie zu investieren, um möglichst viele Daten zu erheben, die Ingenieuren dabei helfen, schon vor der WartungWa die Störungsursache herauszufinden", sagt er.

    Zweitens bestücken viele Ingenieure ihre Wagen mit zu vielen Teilen und Werkzeugen, um für möglichst viele Eventualitäten gerüstet zu sein.

    „Wir erleben gerade eine Revolution im Energiesektor, von der das Wachstum der Offshore-Windparks ein Teil ist. Das kann jedoch mit einem größeren logistischen Aufwand und höheren Kosten verbunden sein.“

    Damian Wynne, Industry Sector Manager, RS Components

    „Und drittens ist es entscheidend, mit einem Lieferanten zu arbeiten, der schnelle und zuverlässige Lieferung bieten kann“, so Wynne weiter. „Insbesondere bei MRO sind Ingenieure oft auf Sicherheitsausrüstung, Spezialwerkzeug und Testgeräte angewiesen, ohne die sie die Wartung nicht durchführen können. In manchen Fällen kann RS Kunden Produkte am gleichen Tag und in einem festgelegten Zeitfenster liefern, was große Kosteneinsparungen bedeuten kann.“

    Noch wichtiger wird es, die richtige Ausrüstung mitzuführen, wenn es sich um Offshore-Windturbinen handelt. „Die Wartung von Offshore-Windparks weist hohe logistische Komplexität und Kosten auf“, so Wynne. „Das bedeutet, dass jegliche Fehler oder Verzögerungen sich stärker auf die Kosten auswirken. Es ist also unerlässlich, dass Ingenieure die gesamte erforderliche Ausrüstung immer dabeihaben sollten.“