Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 23. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 7 min

    Was ist Energieeffizienz und warum ist sie wichtig?

    Energieeffizienz ist das Bestreben, den Energieverbrauch zu optimieren. Erfahren Sie in diesem Leitfaden, was das bedeutet, wie man es erreichen kann und welche Vorteile es mit sich bringt.

    RS Components Leitfaden

    Energieeffizienz bezeichnet die Fähigkeit eines physischen Systems, ein bestimmtes Ergebnis mit weniger Energie zu erreichen und die Gesamtleistung zu steigern. Anders ausgedrückt steigert die Energieeffizienz die Rentabilität eines Unternehmens: je höher die Energieeffizienz, desto höher die Energieeinsparungen und desto niedriger die Betriebskosten.

    In den letzten Jahrzehnten haben die Anstrengungen zurFörderung der Energieeffizienz zugenommen, was auch durch Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz unterstützt wird. Dabei geht es nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch darum, die Umwelt im Auge zu behalten, was nach dem Pariser Abkommen von 2015 immer wichtiger wird. Auf europäischer Ebene steht die Energieeffizienz ganz oben auf der politischen Agenda, wobei die Erforschung neuer alternativer Energiequellen und die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden (z. B. durch Wärmedämmung, erneuerbare Energiequellen, Maschinen der höchsten Energieklasse, LED-Lampen) im Vordergrund stehen.

    Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen

    Energieeffizienz, z. B. durch die Erzeugung von Solarenergie, erlaubt Unternehmen, die Energiekosten zu senken und damit wirtschaftliche Ressourcen freizusetzen, die für andere Zwecke verwendet werden können.  Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ermöglichen auch den Zugang zu verschiedenen Arten von Anreizen.

    Die Nutzung nachhaltiger Energie ist der erste Schritt des Energiemanagements auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum. Lösungen für die Energieeffizienz schaffen Werte und werden zu einem strategischen Aktivposten, der den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen in einem zunehmend komplexen und sich verändernden Wirtschaftsszenario erhöht.

    Zu den unmittelbaren Vorteilen der Energieeffizienz für die Industrie gehören folgende Aspekte:

    • Einsparungen bei den Energierechnungen; es besteht eine positive Korrelation zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Energieeffizienz: Unternehmen mit Energieeffizienz-Systemen sind stabiler und wettbewerbsfähiger;
    • Wettbewerbsvorteile durch Anreize, die keine direkten Investitionen erfordern, wodurch finanzielle Liquidität zur Unterstützung des Kerngeschäfts freigesetzt wird;
    • Reduzierung der Treibhausgasemissionen und des vermeidbaren Abfalls, wodurch das Unternehmen in einem Umfeld mit hohem Umweltbewusstsein hervorgehoben wird;
    • Inanspruchnahme von Anreizmechanismen, z. B. für den Zugang zu hochmodernen und nachhaltigen Energietechnologien.

    Diese Vorteile schlagen sich in Steuererleichterungen, erhöhter Wettbewerbsfähigkeit und besserer Marktpositionierung nieder. Die sogenannte vierte industrielle Revolution oder Industrie 4.0 hat einen Wandel ausgelöst und neue Produktions-, Verkaufs- und Kommunikationsmethoden hervorgebracht. Die technologische Innovation kann die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung sein und positive Mechanismen in Gang setzen.

    ISO 50001 – Die Einführung eines Energiemanagementsystems

    Die Internationale Organisation für Normung (ISO) hat die ISO 50001 für das Energiemanagement veröffentlicht, deren Zertifizierung in den meisten Ländern anerkannt wird. Die Norm ist so aufgebaut, dass sie in jedem Unternehmen umgesetzt werden kann. Die Normen sind ohne Rücksicht auf die Größe eines Unternehmens oder seiner Branche formuliert.

    Die Norm ISO 50001 definiert die Anforderungen für die Schaffung, Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagement-Systems. Alle Organisationen können von einer Energie-Zertifizierung profitieren, die eine kontinuierliche Verbesserung der Energieleistung, - effizienz und -nutzung fördert.

    ISO 50001 ist kein Gesetz: Die Zertifizierung wird weder von nationalen, noch von internationalen Gesetzgebern gefordert. Eine Zertifizierung bringt jedoch zahlreiche Vorteile mit sich, wie eine verbesserte Energieeffizienz, ein stärkeres Bewusstsein der Mitarbeiter sowie die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Hinzu kommen weitere Vorteile, die sich ohne ISO 5001 viel schwieriger gestalten, wie der Zugang zu Fördermitteln.

    Transparente Visualisierung von Energiedaten

    Daten und Datenmanagement haben sich in den letzten Jahren zu einem unabdingbaren Treiber der Industrie 4.0 entwickelt. Unternehmen haben ihre Funktion als eigentlichen Rohstoff schnell erkannt: Wenn Daten modelliert, visualisiert und verstanden werden, können sie nützliches Wissen schaffen, um Geschäfte, Erkenntnisse und sogar Einsparungen zu erzielen. Zahlen können zu produktiven und operativen Überlegungen sowie zu einer bewussteren Nutzung anregen, um daraus konkrete Vorteile zu ziehen.

    Dies ist auf die ständige Weiterentwicklung von Interpretationsmethoden und Technologien zurückzuführen, die es ermöglichen, unstrukturierte Daten im Vorfeld zu verwalten und große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. Einen grundlegenden Beitrag leistet auch die Datenvisualisierung: Ein immer mehr notwendiges Instrument, um den vielen Milliarden Datenzeilen, die täglich erzeugt werden, eine verständliche Bedeutung zu verleihen. Die Datenvisualisierung entspringt genau der Notwendigkeit, Daten für das Zielpublikum relevanter und „verdaulicher“ darzustellen; die Interpretation und Visualisierung von Zahlen mit grafischen Techniken und Elementen erleichtert den Zugang zu Daten, indem sie deren Komplexität übersetzt und nützliche Informationen in den Vordergrund stellt.

    Im Kontext des Energieverbrauchs geben Diagramme, Schaubilder, Kurven, Grafiken usw., die in Dashboards oder statischen Visualisierungen organisiert sind, der Aussagekraft von Daten eine konkrete Form und erleichtern die Überwachung und das Verständnis von Trends, Ausreißern und Wiederholungen. Diese Werte sind oft in Echtzeit abrufbar, auch über Apps. Die Überwachung des Verbrauchs und die Auswertung seiner historischen Entwicklung helfen zu verstehen, wo und wann man eingreifen muss, um den Energieverbrauch zu senken. Wenn etwa der Energieverbrauch im Sommer im Vergleich zu den Vormonaten trotz gleichbleibender Außentemperatur ansteigt, könnte dies auf ein Problem mit der Klimaanlage oder ein elektrisches Leck zurückzuführen sein.

    Ist ein Energieberater sinnvoll?

    Die Senkung der Kosten ist ein Ziel, das viele Unternehmen teilen, und eine Energieberatung kann die richtige Lösung sein. Um nützlich zu sein, sollte sich die Energieberatung auf die oben genannten greifbaren Vorteile konzentrieren. Der Energieberater erstellt dabei eine Energiediagnose der Gebäudeeigenschaften und der installierten Systeme und beurteilt, was getan werden muss, um die Energieleistung zu verbessern und Einsparungen bei den Energieverbrauchskosten zu erzielen. Er analysiert, wie das Gebäude gebaut wurde, die verwendeten Materialien, die klimatische Lage und die äußeren Hindernisse. Bei der Berechnung berücksichtigt er die Art der vorhandenen Anlagen und Maschinen und entscheidet, ob die vorhandenen Anlagen optimiert oder ersetzt werden sollen und ob Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien integriert werden sollen. Er schätzt die Gesamtkosten für die Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen und verteilt sie auf die Amortisationsdauer. Ferner kann der Berater auch bei der Erlangung spezifischer Zertifizierungen behilflich sein.

    Der Energiesektor befindet sich in einem starken Wandel. Gesetze, auf dem Markt befindliche Produkte, Mindesteffizienz-Standards usw. ändern sich ständig. Diese Aspekte müssen berücksichtigt werden, bevor Investitionen getätigt werden. Nicht zu vergessen ist, dass ein Energieausweis für neue Industriegebäude obligatorisch ist; daher ist es besser, sich vor Beginn der Arbeiten an einen Energieberater zu wenden, und nicht erst kurz vor der Bauabnahme.

    Finanzierungsmöglichkeiten

    Auf dem Markt werden Darlehen und Finanzierungen für Energieeffizienz und Effizienztechnologien angeboten, die es denjenigen, die nicht über allzu viel Liquidität verfügen, ermöglichen, ihr Unternehmen „grüner“ zu gestalten. Neben den traditionellen Krediten gibt es auch spezielle Produkte zur Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnahmen.

    Es gibt mehrere öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten, die sich aus den von der Europäischen Union für die grüne Wirtschaft bereitgestellten Maßnahmen und Fonds ergeben.

    Für kleine und mittlere Unternehmen, die finanzielle Unterstützung für ihre Energieeffizienzprojekte beantragen wollen, gibt es folgende Lösungen:

    • Bankdarlehen: Praktisch alle Kreditinstitute bieten zinsgünstige Darlehen an, die speziell für Unternehmen bestimmt sind, die in erneuerbare Energien investieren, Gebäude isolieren usw. wollen.
    • Ratenzahlung: Der Energieversorger kann Energieeffizienz-Maßnahmen mit finanzieren und die Rückzahlung des Betrags über regelmäßige Raten verrechnen.
    • Leasing: Für Photovoltaikanlagen gibt es die Möglichkeit, sie für einen bestimmten Zeitraum zu leasen. Diese Lösung ist besonders für Unternehmen geeignet, da ein Leasing verschiedene Steuervorteile und -erleichterungen bietet.

    Zusammenfassung: Energieeffizienz

    Energieeffizienz führen sowohl zu einer nachhaltigeren Zukunft als auch zu einem klaren Wettbewerbsvorteil in einem Kontext von Kostendruck und erhöhtem Umweltbewusstsein. Während technologische Innovationen den Kern einer verbesserten Energieeffizienz bilden, sind Normen wie ISO 50001 und Energieberater eine wichtige Triebkraft. Überdies können Unternehmen eine Vielzahl von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen.

    Erfahren Sie in unserem Leitfaden und erfahren Sie, wo Sie konkret ansetzen können, um Ihr Unternehmen durch Optimierung der Energieeffizienz zu mehr wirtschaftlichem Erfolg zu führen.