- Veröffentlicht am 7. Jan. 2025
- Zuletzt bearbeitet am 7. Jan. 2025
- 22 min
Klimageräte installieren
Klimageräte sind nicht nur Luxusgeräte, sie bieten thermischen Komfort sowohl für Mitarbeitende, die so hitzebedingte Gesundheitsrisiken vermeiden können, als auch für Maschinen, die bei optimalen Raumtemperaturen besser und länger funktionieren. Darüber hinaus reinigen Klimaanlagen auch die Umgebungsluft. In einigen Industriezweigen ist der Einsatz von Klimaanlagen sogar vorgeschrieben, um eine bestimmte Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit usw. zu regulieren und einzuhalten.

Was sind Klimageräte?

Was ist ein Klimagerät? Es handelt sich um ein System, mit dem die Lufttemperatur und -feuchtigkeit in geschlossenen Räumen wie Fabriken, Büros, Krankenhäusern usw. geregelt werden kann. Das System regelt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Feuchtigkeit, die Zirkulation und die Reinigung der Luft und sorgt so für thermischen Komfort und eine bessere Luftqualität in den Räumen.
Heutzutage können Mitarbeitende den Hitze- oder auch Kältewellen gut ausweichen, denn die Klimageräte sind nicht nur erschwinglich, sondern sie lassen sich zu Hause, im Büro, im Gewerbebetrieb und anderen Bereichen auch leicht installieren. Obwohl dieses System der Klimatechnik vornehmlich in Verbindung mit der Kühlung gebracht wird, kann ein Klimagerät auch für die Erwärmung der Umgebung verwendet werden. So kühlt die Klimaanlage im Sommer nicht nur die Umgebungsluft, sondern beseitigt auch Feuchtigkeit, während sie im Winter die Umgebung erwärmt und mehr Feuchtigkeit reinbringt. Schließlich kann die Klimaanlage sowohl bei kalten als auch bei warmen Wetterbedingungen zur Belüftung, Filterung und Umwälzung der Umgebungsluft verwendet werden.
Wie funktioniert eine Klimaanlage?
Im Grunde funktionieren alle auf dem Markt erhältlichen Modelle nach demselben Prinzip: Sie entziehen der Umgebungsluft Wärme und Feuchtigkeit und wandeln sie in Luft mit niedriger Temperatur um. Damit dieser Prozess reibungslos abläuft, arbeiten die Geräte mit einem Kältemittel (R22) und drei wesentlichen mechanischen Komponenten: Kompressor, Kondensator und Verdampfer. Diese Teile haben die Aufgabe, das Kältemittel in Gas und dann wieder in Flüssigkeit umzuwandeln.
Durch die Aufnahme von Wärme aus der Luft ändert das Kältemittel R22 seinen Zustand und wird gasförmig. Der Kompressor erhöht dann den Druck und die Temperatur, um es zum Kondensator zu leiten, der sich außerhalb des Gebäudes befindet. Da dieses Gas heißer ist als die Außenluft, kühlt es ab und kehrt schnell in den flüssigen Zustand zurück. Ein Gebläse bläst die verbleibende heiße Luft aus dem Gebäude, während die Flüssigkeit in das Innere des Geräts zurückkehrt und zum Verdampfer gelangt, der sie wieder in Gas umwandelt und das interne Register des Geräts kühlt. Ein weiteres Gebläse bläst die Luft durch diesen Wärmetauscher, wodurch die Temperatur im Raum sinkt. Der Kreislauf beginnt von neuem, sobald das Gas den Verdampfer verlässt und zum Kompressor zurückkehrt.
Wie funktioniert eine mobile Klimaanlage?
Auch das Grundprinzip einer mobilen Klimaanlage ist das gleiche. Der Hauptunterschied besteht lediglich darin, dass alle Teile in ein und demselben Gehäuse untergebracht sind, das sich in der Umgebung befindet. Die während des Prozesses erzeugte heiße Luft wird durch ein Abluftrohr ausgestoßen, das an einen Auslasspunkt, z. B. ein Fenster, angeschlossen werden muss. Zudem ist ein mobiles Klimagerät mit Wassertank versehen, der in regelmäßigen Abständen manuell geleert werden muss. Der Vorteil der Mobilität steht hier einem hohen Energieverbrauch und einem höheren Geräuschpegel gegenüber.
Vor- und Nachteile von Klimageräten
Eine kontrollierte, konstante Temperatur in einem industriellen Umfeld erhöht die Lebensdauer der Maschinen. Darüber hinaus erfordern bestimmte Sparten, wie etwa die Lebensmittel- oder die pharmazeutische Industrie, eine kontrollierte Umgebung in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit, was die Klimaanlage zu einem wesentlichen Bestandteil der Produktion macht.
Klimageräte bieten nicht nur den Mitarbeitenden, die sich stundenlang in der Anlage aufhalten, Komfort, sondern können auch zur Erhaltung ihrer Gesundheit beitragen, indem sie schädliche Partikel und Allergene herausfiltern und die Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz reduzieren. Je höher die Temperatur am Arbeitsplatz ist, desto größer ist das Risiko eines Hitzeschlags. Eine Klimaanlage kann das Risiko eines Hitzeschlags sowie das Risiko der Dehydrierung deutlich verringern: Bei niedrigeren Temperaturen schwitzen die Mitarbeitenden weniger (die Notwendigkeit, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, besteht aber unverändert).
Im häuslichen Bereich kann eine niedrigere Temperatur die Schlafqualität verbessern. Die saubere Luft kann auch die Risiken für die Atemwege verringern, vorausgesetzt, das System wird gut gewartet und die Filter werden regelmäßig gereinigt und gewechselt.
Es gibt jedoch auch Nachteile, die es zu bedenken gilt und die über die offensichtliche Frage „Was kostet eine Klimaanlage?” und die hohen Installationskosten für industrielle Lösungen hinausgehen. Je größer die Umgebung ist, für die eine Klimatisierungs-Lösung konzipiert wird, desto komplexer und energieaufwendiger wird sie sein. Auch der Bedarf an ständiger Wartung muss in das Budget eingerechnet werden.
In Zeiten, in denen die Umweltauswirkungen von Industrielösungen immer stärker in den Blickpunkt rücken, ist es unumgänglich, sich über die ökologischen Auswirkungen der verwendeten Kältemittel Gedanken zu machen; zu diesem Zweck sollten spezielle ungiftige und nicht entflammbare Lösungen verwendet und entsprechend gehandhabt werden. Schließlich darf auch der von Klimaanlagen erzeugte Lärm nicht unterschätzt werden, insbesondere in Umgebungen, in denen keine oder nur geringe Hintergrundgeräusche vorhanden sind (z. B. in Büros, Krankenhäusern usw.), da der ständige Lärm den Komfort des Einzelnen beeinträchtigen kann.
Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen
Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz
Industrie-Klimageräte
Im Vergleich zu Standard-Klimaanlagen, die in Büros eingesetzt werden, sind industrielle Klimageräte viel leistungsfähiger. Die Maschinen sind auch viel robuster, da sie die Klimabedingungen in großem Maßstab bewältigen müssen. Verschiedene industrielle Umgebungen erfordern unterschiedliche Ausführungen von Klimaanlagen. Die richtige Wahl erfordert eine detaillierte Analyse sowie die Unterstützung durch qualifizierte Techniker.
An dieser Stelle sollte auch darauf hingewiesen werden, dass in bestimmten Industriezweigen eine Klimaanlage zwar notwendig sein kann, aber dennoch ein zusätzliches Belüftungssystem bedarf, um die Beseitigung von Gasen, Rauch, Dämpfen usw. aus der industriellen Umgebung zu gewährleisten.
Verschiedene Arten von Klimageräten
Fragen wie „Welche Klimaanlage ist die beste?“, „Wieviel Strom verbraucht eine Klimaanlage?” oder „Wie oft Klimaanlage warten?” lassen sich nur schwer beantworten, da diese stark situationsabhängig sind. Die vier Haupttypen von industriellen Klimaanlagen lassen sich jedoch wie folgt zusammenfassen:
Split-Klimageräte (auch gesplittete Klimaanlage genannt): eine an der Wand montierte Konsole, die eine größere Leistung bei schneller Kühlung ermöglicht. Sie ist leicht zu installieren, wodurch die Installationskosten tief gehalten werden, und erfordert keinen großen Wartungsaufwand. Diese Lösung ist vor allem dann geeignet, wenn nur ein Raum gekühlt werden muss.
Industrielle Split-Kassettenklimageräte: ein an der Decke angebrachtes Gerät mit relativ niedrigen Installationskosten, dem jedoch ein hoher Wartungsbedarf gegenübersteht. Sie können größere Räume effizient abdecken und sind leiser als andere Lösungen.
Zentrale Klimaanlagen werden häufig dort eingesetzt, wo die Temperatur in mehr als einer Umgebung geregelt werden muss. Diese Lösung kann thermische Stabilität für große Umgebungen bieten und erfordert im Vergleich zu den oben genannten Lösungen weniger häufige Wartung. Allerdings sind die Installations- und Wartungskosten hoch. Insbesondere kann es erforderlich sein, die Decken abzusenken, um die Kühlkanäle zu installieren.
Dachklimaanlagen sind einfacher zu installieren als zentrale Klimaanlagen, sind aber auch viel teurer. Ihre kompakte und robuste Bauweise eignet sich besonders für größere Räume, in denen keine Innenwände vorhanden sind.
Klimageräte installieren
Sicherheitshinweis zur Installation von Klimageräten
Die Installation von Klimageräten sollte immer von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da hierbei technische, gesetzliche und sicherheitsrelevante Aspekte eine entscheidende Rolle spielen. Klimaanlagen arbeiten mit Kältemitteln, deren Handhabung strengen gesetzlichen Vorschriften unterliegt, wie beispielsweise der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen diese Substanzen sicher und umweltgerecht installieren oder nachfüllen, da unsachgemäßer Umgang nicht nur Umweltschäden verursachen, sondern auch zu Gefahren wie Kältemittelvergiftung oder Druckexplosionen führen kann. Zudem ist der Anschluss an das Stromnetz ein weiterer kritischer Punkt: Falsch ausgeführte elektrische Arbeiten bergen das Risiko von Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen. Darüber hinaus verlangen viele Hersteller, dass die Installation durch Fachpersonal erfolgt, um die Garantieansprüche zu wahren. Nur ausgebildete Experten verfügen über das notwendige Wissen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt montiert, ausgerichtet und in Betrieb genommen wird. Sie prüfen zudem, ob die Anlage den baulichen Gegebenheiten entspricht, und halten dabei alle relevanten Normen und Vorschriften ein. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen, ineffizientem Betrieb und im schlimmsten Fall zu schweren Sach- oder Personenschäden führen. Daher ist die Beauftragung eines Fachbetriebs nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern auch eine essentielle Maßnahme für Sicherheit und langfristige Effizienz.
Installation von Split-Klimageräten
Funktionsweise Split-Klimageräte bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Innen- und einer Außeneinheit. Die Inneneinheit übernimmt die Kühlung oder Heizung der Raumluft, während die Außeneinheit die Wärme abführt oder Kälte erzeugt. Diese beiden Einheiten sind durch Kühlmittelleitungen und elektrische Kabel verbunden. Durch diese Trennung arbeiten Split-Klimageräte besonders leise, da der laute Kompressor in der Außeneinheit untergebracht ist. Die Systeme sind energieeffizient und bieten eine präzise Temperaturregelung, was sie sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen ideal macht.
Montage Die Montage beginnt mit der Auswahl eines geeigneten Standorts für die Innen- und Außeneinheit. Die Inneneinheit sollte an einer stabilen Wand in einer Höhe von etwa 2 bis 2,5 Metern angebracht werden, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten. Für die Außeneinheit ist ein vibrationsfreier, gut belüfteter Platz notwendig – idealerweise in Bodennähe oder an einer Hauswand mit geeigneten Halterungen. Achten Sie darauf, dass genügend Abstand zur Wand und zum Boden eingehalten wird, um die Luftzirkulation nicht zu behindern. Wanddurchbrüche für die Leitungen und Kabel werden mit einer Bohrmaschine präzise angelegt und anschließend mit Dichtungsmaterial versiegelt.
Kühlmittelleitungen und Kabelverlegung Die Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit erfolgt über Kupferleitungen für das Kältemittel sowie elektrische Kabel für die Stromversorgung und Steuerung. Die Leitungen müssen sorgfältig verlegt und gegen mechanische Beschädigungen geschützt werden. Es ist wichtig, die Leitungen mit Isoliermaterial zu umwickeln, um Energieverluste zu minimieren. Zusätzlich sollte ein Kondensatschlauch installiert werden, der das entstehende Wasser sicher ableitet. Beim Anschluss der Kabel ist darauf zu achten, dass die Kontakte fest sitzen und keine Beschädigungen an den Adern auftreten.
Erstinbetriebnahme Nach der Montage und Verkabelung erfolgt die Erstinbetriebnahme. Zunächst werden die Kältemittelleitungen auf Dichtigkeit geprüft, indem ein Vakuum mit einer Pumpe erzeugt wird. Dies verhindert, dass Luft oder Feuchtigkeit in das System gelangt, was die Effizienz beeinträchtigen könnte. Danach wird das Kältemittel freigesetzt und der Systemdruck überprüft. Abschließend wird das Klimagerät eingeschaltet, um die Funktionen wie Kühlleistung, Luftverteilung und Steuerung zu testen. Die Einstellungen werden an die Bedürfnisse des Raums angepasst, sodass das Gerät effizient und störungsfrei arbeiten kann.
Installation von Split-Kassettenklimageräten
Funktionsweise Split-Kassettenklimageräte sind speziell für die Integration in abgehängte Decken konzipiert und bieten eine unauffällige sowie ästhetisch ansprechende Klimatisierungslösung. Die Inneneinheit wird in der Decke montiert und verteilt die gekühlte oder erwärmte Luft gleichmäßig über vier Auslässe in alle Richtungen. Die Außeneinheit übernimmt, wie bei anderen Split-Systemen, die Abfuhr der Wärme oder Erzeugung von Kälte. Dank der versteckten Installation und der leistungsstarken Luftverteilung sind Kassettenklimageräte ideal für große Räume wie Büros, Konferenzräume oder Verkaufsflächen.
Montage Für die Installation der Inneneinheit muss eine abgehängte Decke vorhanden sein, die genügend Platz für die Klimakassette und die zugehörigen Leitungen bietet. Vor der Montage wird die Tragfähigkeit der Decke geprüft, da die Kassette sicher verankert werden muss. Die Einheit wird in einem Deckenausschnitt installiert, wobei darauf zu achten ist, dass der Luftauslass nicht blockiert wird. Kondensatleitungen zur Ableitung von Wasser werden ebenfalls sorgfältig verlegt. Die Außeneinheit wird an einem geeigneten Ort aufgestellt, ähnlich wie bei Standard-Split-Systemen, wobei Vibrationsschutz und ausreichend Luftzirkulation gewährleistet sein müssen.
Kühlmittelleitungen und Kabelverlegung Die Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit erfolgt über isolierte Kupferleitungen für das Kältemittel sowie elektrische Kabel. Diese werden durch Kabelkanäle oder speziell vorbereitete Deckenaussparungen verlegt, um sie vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Zusätzlich wird ein Kondensatschlauch installiert, um das bei der Kühlung entstehende Wasser sicher abzuleiten. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Leitungen möglichst kurz und ohne scharfe Knicke geführt werden, um den Energieverlust zu minimieren.
Erstinbetriebnahme Vor der Inbetriebnahme wird ein Vakuumtest durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Leitungen dicht und frei von Luft oder Feuchtigkeit sind. Anschließend wird das Kältemittel in die Leitungen eingefüllt und der Druck überwacht. Nach Abschluss der Drucktests wird das Gerät eingeschaltet, um die Funktionen wie die gleichmäßige Luftverteilung und Temperaturregelung zu überprüfen. Die Steuerung, oft über eine zentrale Fernbedienung oder ein Gebäudemanagementsystem, wird kalibriert, um die optimale Leistung für den jeweiligen Raum zu gewährleisten.
Installation zentraler Klimaanlagen
Funktionsweise
Zentrale Klimaanlagen bestehen aus mehreren Hauptkomponenten, die zusammenarbeiten, um die Luft in großen Gebäuden effizient zu kühlen oder zu heizen. Die Luftkanäle verteilen die aufbereitete Luft in die einzelnen Räume und müssen sorgfältig geplant werden, um eine gleichmäßige Zirkulation sicherzustellen. Filter sind entscheidend, um Schadstoffe wie Staub, Pollen und andere Partikel aus der Luft zu entfernen. Der Verdampfer übernimmt die Aufgabe, Wärme aus der Luft zu entziehen, während der Kompressor das Kältemittel zirkulieren lässt und den Kältekreislauf antreibt. Diese Komponenten sind in einem zentralen Klimagerät zusammengefasst und so ausgelegt, dass sie große Luftmengen effizient verarbeiten können.
Montage Die Installation beginnt mit der Wahl eines geeigneten Standorts für das zentrale Klimagerät, beispielsweise in einem Technikraum, Keller oder auf dem Dach. Der Standort muss leicht zugänglich für Wartungsarbeiten sein und ausreichenden Platz für die Hauptkomponenten bieten. Die einzelnen Luftkanäle werden von der zentralen Einheit aus in die Zielräume verlegt, wobei besonders auf die Vermeidung von Luftverlusten durch sorgfältige Abdichtung geachtet wird. Luftauslässe und Ventile werden in den Räumen so positioniert, dass eine gleichmäßige Verteilung der Luft gewährleistet ist. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schalldämmung, um Betriebsgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren.
Luftkanäle und elektrische Anschlüsse Das Luftkanalsystem spielt eine zentrale Rolle und muss daher effizient und energieoptimiert installiert werden. Die Kanäle werden isoliert, um Wärmeverluste und Kondensatbildung zu vermeiden. Sie sollten so kurz wie möglich und ohne unnötige Biegungen verlegt werden, um den Luftstrom nicht zu beeinträchtigen. Elektrische Anschlüsse verbinden das zentrale Klimagerät mit Sensoren, Thermostaten und Steuereinheiten. Für moderne zentrale Klimaanlagen ist häufig die Integration in ein Gebäudemanagementsystem vorgesehen, wodurch eine automatisierte Steuerung und Überwachung ermöglicht wird. Diese Systeme können Funktionen wie Zeitschaltungen und energieoptimierte Betriebsmodi übernehmen.
Erstinbetriebnahme Vor der Erstinbetriebnahme wird die Anlage auf Dichtigkeit und Funktionstüchtigkeit geprüft. Ein Testlauf umfasst die Überprüfung der Luftverteilung, die Leistung des Verdichters und die korrekte Funktion der Steuereinheiten. Die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren werden kalibriert, um eine optimale Regelung zu gewährleisten. Die Filter des Systems werden geprüft, um sicherzustellen, dass sie Staub und Schadstoffe effektiv entfernen. Nach erfolgreichem Test werden die Nutzer in die Bedienung der Klimaanlage und die regelmäßigen Wartungsanforderungen eingewiesen. Eine ausführliche Dokumentation stellt sicher, dass die Anlage langfristig effizient und störungsfrei betrieben werden kann.
Installation von Dachklimaanlagen
Auswahl des Standorts auf dem Dach Der Standort für eine Dachklimaanlage muss sorgfältig gewählt werden, um eine sichere und effiziente Installation zu gewährleisten. Zunächst wird die Statik des Daches überprüft, um sicherzustellen, dass es das Gewicht der Anlage sowie zusätzliche Lasten wie Schnee oder Wartungspersonal tragen kann. Ein Tragfähigkeitsgutachten ist in vielen Fällen erforderlich, besonders bei älteren Gebäuden. Außerdem sollte der Standort leicht zugänglich sein, damit Wartungsarbeiten und Reparaturen problemlos durchgeführt werden können. Die Zugänglichkeit kann durch Wartungsstege oder Geländer verbessert werden.
Installation der Luftkanäle und elektrische Anschlüsse Von der Dachklimaanlage aus werden Luftkanäle ins Innere des Gebäudes geführt, um die aufbereitete Luft gleichmäßig in die gewünschten Räume zu verteilen. Diese Kanäle müssen gut isoliert sein, um Energieverluste zu minimieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Gleichzeitig werden elektrische Anschlüsse für die Stromversorgung und Steuerung der Klimaanlage installiert. Hierbei ist besonders auf die Abdichtung der Durchführungen zu achten, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit ins Gebäude zu verhindern.
Sicherstellen von Wasserabfluss Dachklimaanlagen erzeugen bei der Kühlung Kondenswasser, das sicher abgeführt werden muss. Dazu werden Kondensatablaufsysteme installiert, die das Wasser entweder in die Dachentwässerung oder über spezielle Ableitungen ins Gebäude leiten. Gleichzeitig muss der Standort so gewählt werden, dass Regenwasser ungehindert ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden, die die Anlage oder die Dachabdichtung gefährden könnten. Ein Gefälle auf dem Dach kann hier entscheidend sein.
Schutz vor Witterungseinflüssen Da Dachklimaanlagen ganzjährig verschiedenen Wetterbedingungen ausgesetzt sind, ist ein effektiver Schutz vor Witterungseinflüssen unerlässlich. Dies umfasst ein robustes Wetterschutzgehäuse, das die empfindlichen Komponenten der Anlage vor Regen, Schnee, UV-Strahlung und Wind schützt. Zusätzliche Maßnahmen wie Blitzableiter und Schutzgitter können die Sicherheit weiter erhöhen. Darüber hinaus sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, um Schäden durch Witterung frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Mit einer sorgfältigen Planung und der Berücksichtigung dieser Aspekte kann eine Dachklimaanlage effizient und langlebig installiert werden, selbst unter anspruchsvollen Umweltbedingungen.
Erstinbetriebnahme von Dachklimaanlagen Die Erstinbetriebnahme einer Dachklimaanlage ist ein kritischer Schritt, der sorgfältig und strukturiert durchgeführt werden muss, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Zunächst wird die Anlage auf korrekte Montage und Dichtigkeit geprüft, insbesondere an den Verbindungsstellen der Luftkanäle und den elektrischen Anschlüssen. Anschließend wird das System unter Einsatz von Spezialgeräten auf Kältemittellecks getestet, da undichte Stellen den Betrieb beeinträchtigen und Umweltvorschriften verletzen könnten. Sobald die Dichtheit bestätigt ist, wird das System mit dem vorgesehenen Kältemittel befüllt, und der Betriebsdruck wird überwacht. Während des Testlaufs werden alle Funktionen überprüft, einschließlich der Luftverteilung, der Kühlleistung und der Steuerungseinheiten. Die Temperatursensoren und Thermostate werden kalibriert, um eine präzise Regelung zu ermöglichen. Abschließend werden die Nutzer über die Bedienung der Anlage informiert, einschließlich der grundlegenden Steuerungsfunktionen und der regelmäßigen Wartungsanforderungen. Diese sorgfältige Inbetriebnahme stellt sicher, dass die Anlage effizient arbeitet, die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und eine lange Lebensdauer erreicht.
Installation von mobilen Klimageräten
Die Installation mobiler Klimageräte ist im Vergleich zu fest installierten Systemen deutlich einfacher und erfordert keine baulichen Veränderungen. Das Gerät wird an einem geeigneten Standort aufgestellt, idealerweise in der Nähe eines Fensters oder einer Balkontür, um den Abluftschlauch nach außen zu führen. Viele Modelle werden mit einem speziellen Fensterabdichtungssystem geliefert, das verhindert, dass warme Luft von außen wieder in den Raum eindringt. Der Abluftschlauch muss so kurz wie möglich gehalten werden, um Effizienzverluste zu vermeiden. Vor dem Betrieb sollte der Kondensatbehälter überprüft werden, falls das Gerät nicht über eine automatische Verdunstungsfunktion verfügt. Zudem ist es wichtig, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die elektrische Anschlussleitung darf nicht verlängert oder unter Spannung belastet werden, da dies zu Überhitzung oder Kurzschlüssen führen kann.
Wartungskosten von Klimageräten
Dass man eine Klimaanlage warten soll, klingt vielleicht selbstverständlich, Wartungen werden aber nicht immer durchgeführt - dabei wird am falschen Ort gespart. Klimaanlagen müssen regelmäßig gewartet werden, da ihre Leistung durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt werden kann. Es besteht die Gefahr, dass sie viel mehr Energie als nötig verbrauchen und unzureichende Ergebnisse liefern. Zu diesem Zweck müssen die Filter regelmäßig gewechselt und die Luftkanäle häufig gereinigt werden, um die Vermehrung von Viren, Pilzen und Bakterien zu verhindern. Darüber hinaus müssen jährliche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, bei denen alle inneren und äußeren Teile ausgebaut und gereinigt werden, einschließlich der Kontrolle der Abflüsse und der elektrischen Komponenten sowie der Durchführung von Kühltests.
Häufige Fragen
Die Installation von Klimageräten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Für die Handhabung von Kältemitteln, die in Klimaanlagen verwendet werden, gelten strenge gesetzliche Vorschriften, wie die EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Fachkräfte benötigen spezielle Zertifikate, um Klimageräte ordnungsgemäß installieren, reparieren oder warten zu dürfen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Sicherheitsrisiken, Umweltschäden oder dem Verlust von Garantieansprüchen führen. Daher ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern gewährleistet auch eine effiziente und sichere Installation.
Die Installation von Klimaanlagen sollte nicht selbst durchgeführt werden, vor allem wenn es sich um fest installierte Systeme wie Split-Klimageräte oder zentrale Klimaanlagen handelt. Der Grund dafür liegt in den technischen und rechtlichen Anforderungen. Klimaanlagen enthalten Kältemittel, die gemäß der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase nur von zertifizierten Fachkräften gehandhabt werden dürfen. Zudem müssen die elektrischen Anschlüsse fachgerecht erfolgen, um das Risiko von Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen zu vermeiden.
Wer dennoch selbst Hand anlegen möchte, kann lediglich mobile Klimageräte installieren, da diese keine fest verbauten Kühlmittelleitungen haben. Bei diesen Geräten genügt es, den Abluftschlauch korrekt zu positionieren und das Gerät an eine geeignete Steckdose anzuschließen. Für alle anderen Klimaanlagen empfiehlt sich dringend die Beauftragung eines Fachbetriebs.
Der ideale Platz für eine Klimaanlage hängt von der Art des Geräts ab, sollte jedoch immer eine effiziente Luftverteilung und optimale Kühlleistung gewährleisten:
- Split-Klimageräte: Die Inneneinheit sollte an einer stabilen Wand in etwa 2 bis 2,5 Metern Höhe montiert werden. Achten Sie darauf, dass die Luftströmung ungehindert in den Raum gelangen kann. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Wärmequellen oder Möbel, die den Luftstrom blockieren. Die Außeneinheit benötigt einen gut belüfteten, vibrationsarmen Platz, z. B. an einer Hauswand oder auf einem stabilen Bodenfundament.
- Split-Kassettenklimageräte: Diese Geräte werden in abgehängten Decken montiert. Der ideale Standort ist zentral im Raum, um die Luft gleichmäßig in alle Richtungen zu verteilen. Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse die Luftauslässe blockieren.
- Zentrale Klimaanlagen: Das Klimagerät wird meist in einem Technikraum, Keller oder auf dem Dach installiert. Die Luftauslässe sollten so positioniert werden, dass eine gleichmäßige Luftverteilung in den Räumen gewährleistet ist.
- Mobile Klimageräte: Platzieren Sie das Gerät nahe einem Fenster oder einer Balkontür, um den Abluftschlauch nach außen zu führen. Der Schlauch sollte möglichst kurz gehalten werden, um Effizienzverluste zu vermeiden.
In allen Fällen ist es wichtig, dass Klimaanlagen nicht direkt auf Menschen oder Arbeitsplätze blasen, um Zugluft zu vermeiden. Außerdem sollte genügend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden sein.
Die Dauer für den Einbau einer Klimaanlage hängt von der Art des Geräts und den baulichen Gegebenheiten ab:
- Split-Klimageräte: Der Einbau dauert in der Regel 4 bis 8 Stunden für ein einzelnes Gerät. Faktoren wie die Zugänglichkeit der Montageorte, Wanddurchbrüche für Leitungen und die Installation der Innen- und Außeneinheit beeinflussen die Dauer.
- Split-Kassettenklimageräte: Aufgrund der Integration in abgehängte Decken kann die Installation einen ganzen Tag oder länger in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Deckenmodifikationen erforderlich sind.
- Zentrale Klimaanlagen: Der Einbau ist komplexer und dauert typischerweise zwischen 2 und 5 Tagen, abhängig von der Größe des Systems, der Anzahl der Luftkanäle und dem Umfang der baulichen Arbeiten.
- Dachklimaanlagen: Die Installation dauert in der Regel 1 bis 2 Tage, abhängig von der Dachstatik, den erforderlichen Luftkanälen und der Zugänglichkeit des Dachs.
- Mobile Klimageräte: Diese Geräte erfordern keine feste Installation und sind innerhalb von 30 Minuten bis 1 Stunde einsatzbereit, je nachdem, wie aufwendig das Abdichten des Abluftschlauchs am Fenster ist.
Eine genaue Zeitabschätzung kann ein Fachbetrieb nach einer Vor-Ort-Besichtigung geben, da individuelle Faktoren wie bauliche Besonderheiten oder zusätzliche Arbeiten (z. B. elektrische Installationen) die Dauer beeinflussen können.