Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 25. Juli 2024
      • Zuletzt bearbeitet am 25. Juli 2024
    • 9 min

    Die verschiedenen Arten von Lichtschaltern

    Schalter sind die stillen Helden der Elektroinstallation. Sie werden oft übersehen, ermöglichen aber die Steuerung des Stromflusses und sind daher für das Starten und Stoppen eines Geräts unerlässlich. Es gibt sie in einer Vielzahl von Größen und Formen, und sie sind im Haushalt oder in der Industrie nicht wegzudenken.

    Lichtschalter Arten

    Schalter erfüllen eine grundlegende und einfache Funktion: Sie schalten einen Stromkreis ein oder aus und ermöglichen oder stoppen somit den Fluss elektrischer Energie. Schalter werden in allen möglichen alltäglichen Situationen verwendet und werden daher oft übersehen. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Schaltern, die in komplexeren Umgebungen verwendet werden und die nicht nur Geräte ein- oder ausschalten. Diese sorgen auch für die Sicherheit und Kontrolle der elektrischen Systeme, da sie so konstruiert sind, dass sie den Stromkreis unterbrechen, wenn sie aktiviert werden, und so Überlastungen und Kurzschlüsse verhindern.

    Die Grundlagen der Lichtschalter-Technik

    Wie bereits erwähnt, besteht die Hauptfunktion eines Schalters darin, den elektrischen Stromfluss zu steuern. Durch Öffnen oder Schließen eines Schalters können elektrische Geräte oder Stromkreise je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden. Dies ist besonders nützlich bei der Raumbeleuchtung, wo Lichtschalter es dem Benutzer ermöglichen, das Licht bequem zu steuern.

    Schalter spielen auch eine wichtige Rolle beim Schutz von Stromkreisen und Geräten. Thermomagnetische Schalter werden beispielsweise eingesetzt, um den Stromfluss bei Überlast oder Kurzschluss zu unterbrechen und so Schäden an Kabeln und mögliche Brände zu verhindern. Schalter ermöglichen es dem Benutzer auch, Geräte auszuschalten, wenn sie nicht benutzt werden, und tragen so zur Energieeinsparung bei. Die so genannten "Smart Lichtschalter" sind besonders geeignet, den Energieverbrauch von Geräten zu optimieren.

    Lichtschalter anschließen

    Bei Deckenleuchten werden die Schalter in der Regel am Eingang und am Ausgang eines Raumes angebracht, um das Licht auszuschalten, ohne zum Eingang zurückkehren zu müssen. Für den Anschluss eines Parallel-Schalters ist es unbedingt erforderlich, dass der Beleuchtungsschalter in der Verteilung ausgeschaltet ist; alternativ kann auch der Hauptschalter ausgeschaltet werden. Das Phasenkabel muss dann vom Schutzschalter in der Verteilung zur zentralen Klemme des Schalters A geführt werden. Der Neutralleiter von der Sammelschiene in der Verteilung muss zur Steckdose der Beleuchtung geführt werden. In diesem Stadium muss das Kabel vom Schalter A zum anderen Ende des gleichen Kabels am Schalter B geführt werden. Schließlich muss das Kabel vom Schalter A auf die gleiche Weise wie im vorherigen Schritt zum Schalter B geführt werden, so dass die beiden Kabel nun parallel geschaltet sind. Sobald die Lichtröhre eingesetzt und der Schutzschalter wieder eingeschaltet ist, kann der Parallelschalter getestet werden. Will man den Lichtschalter wechseln, so muss man lediglich den Beleuchtungsschalter ausgeschalten und den neuen Lichtschalter anklemmen, in dem man die bestehenden Kabel benutzt.

    Parallelschalter haben drei Klemmen und sind in der Regel mit einem Hinweis darauf versehen, wo jedes elektrische Kabel angeschlossen werden muss.

    Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

    rs-components

    Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

    rs-components-instandhaltung

    Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

    rs-components-maschinenbau

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

    rs-components-sicherheit-schutz

    RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

    rs-components-beschaffung

    Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

    1 / 5

    Welche Schalterarten gibt es?

    Lichtschalter sind ein Schlüsselelement in der Elektroinstallation eines jeden Gebäudes. Die Kenntnis der verschiedenen Schaltertypen und der in jeder Situation zu verwendende Schalter ist wichtig, um elektrische Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie groß die Räumlichkeiten sind, welche anderen elektrischen Installationen vorhanden sind, in welcher Höhe die Schalter angebracht werden müssen usw.

    Wippschalter Ein-Aus

    Ein-Aus-Schalter

    Dieser Schalter hat eine unkomplizierte Funktion und dient zum einfachen Ein- und Ausschalten von Lichtern oder anderen elektrischen Geräten aller Art. Ein-Aus-Schalter können leicht installiert werden und sind sehr zuverlässig. Sie sind eine sichere und effektive Methode, um die Beleuchtung in einem Raum oder an einem anderen Ort zu steuern. Außerdem sind sie in einer Vielzahl von Stilen und Designs erhältlich, die sich an jede Einrichtung anpassen. Einfache Lichtschalter mit Steckdose fallen ebenfalls in diese Kategorie. Die Steckdose wird aus Bequemlichkeitsgründen hinzugefügt, da die Benutzer natürlicherweise in der Nähe eines Schalters nach Strom suchen.

    Doppelschalter

    Doppel- und Wechselschalter

    Doppelschalter werden verwendet, um zwei verschiedene Geräte mit demselben Schalter ein- oder auszuschalten. Der Schalter-Aufputz besteht in diesem Fall aus zwei oder mehrere Wippen, um jedes Gerät unabhängig voneinander zu aktivieren. Ein typisches Beispiel sind die Lampen in großen Räumen mit nur einer Eingangstüre, wo Teile unabhängig voneinander beleuchtet werden können.

    Wechselschalter erlauben es, das gleiche Gerät von zwei verschiedenen Standorten aus ein- oder auszuschalten. Ein Beispiel sind große Hallen, wo Teile unabhängig voneinander und von verschiedenen Standpunkten beleuchtet werden können

    Parallelschalter ermöglichen es ähnlicherweise, ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten (z.B. Lampen) von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Man findet sie häufig in Schlafzimmern, wo sich ein Schalter in der Nähe der Eingangstür und ein weiterer am Kopfende des Bettes befindet.

    Kreuzschalter

    Kreuzschalter werden in Verbindung mit zwei Parallelschaltern verwendet. Sie ermöglichen es dem Benutzer, eine Lampe oder eine Gruppe von Lampen von drei oder mehr Kontrollpunkten aus ein- und auszuschalten. Sie werden typischerweise in Fluren und Treppenhäusern mit mehreren Zugängen eingesetzt. Diese Schalter haben 4 Klemmen für den Anschluss von Kabeln. Die parallelen Schalter werden an den Endpunkten eingesetzt, mit Zwischenschaltern, die in ausreichender Zahl installiert werden, um alle von der Umgebung geforderten Befehlsstellen zu bedienen.

    Funklichtschalter

    Diese Art von Schalter enthält einen Sender, der drahtlos mit einem Empfänger in der Lampe verbunden ist. Funk-Lichtschalter sind batteriebetrieben und beruhen ansonsten auf demselben Funktionsprinzip wie alle anderen Schalter. Sie werden häufig in temporären Umgebungen oder bei der Renovierung von alten Häusern eingesetzt, wo die Suche vorhandener Kabel und/oder das Verlegen neuer Kabel zu kompliziert oder einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ein weiteres Beispiel sind kabellose Dimmschalter, die problemlos in jedem Raum installiert werden können, ohne dass in die vorhandene Schaltung eingegriffen werden muss.

    Welche Bauformen von Lichtschaltern gibt es?

    Kippschalter

    Kippschalter

    Einer der einfachsten und am häufigsten verwendeten Schalter ist der Kippschalter. Er enthält ein Bedienelement, das bei Betätigung den Stromkreis schließt oder unterbricht.

    Rastschalter

    Beim Rastschalter muss der Benutzer einen Hebel oder einen Knopf drücken, um ein Gerät ein- oder auszuschalten. Der ausgeübte Druck sorgt dafür, dass der Schalter mechanisch in einer bestimmten Stellung gehalten wird, so dass der Stromkreis entweder geschlossen oder unterbrochen wird. Durch erneutes Drücken des Knopfes wechselt der Schalter in die entgegengesetzte Position.

    Drehschalter

    Drehschalter

    Drehschalter werden oft als allgemeine Schalter für Maschinen, Motoren, Schalttafeln und Schaltschränke verwendet. Sie können mit bis zu 24 Polen hergestellt werden, wobei 3 oder 4 Pole die häufigsten Anwendungen sind. Sie werden häufig mit einem Schloss eingesetzt, um die Sicherheit des Wartungsteams zu gewährleisten. Die Anwendungsströme reichen typischerweise von 10A bis 250A bei 690 VAC.

    Stufenschalter

    Stufenschalter

    Ein Stufenschalter wird verwendet, um eine Endverbindung mit einer anderen zu verbinden. Sie sind z. B. nützlich, wenn ein Signal ausgewählt oder die Spannung reguliert werden muss. Sie ermöglichen auch die Traktionskontrolle in einfachen Elektrofahrzeugen.

    Kontrollschalter

    Ein Kontrollschalter ist ein beleuchteter Schalter mit einer integrierten LED-Lampe. Kontrollschalter werden häufig an der Außenseite von Badezimmern oder Toiletten angebracht, um anzuzeigen, ob der Raum besetzt oder frei ist. Kontrollschalter können auch als Orientierungslicht verwendet werden.

    Die wichtigsten Einsatzfelder in der Industrie

    Dank ihrer Einfachheit und ihrer Vielseitigkeit sind Parallelschalter überall am weitesten verbreitet. In den Haushalten und vor allem in der Industrie werden jedoch zunehmend intelligente Schalter eingesetzt, da sie einige der zuvor genannten Funktionen (Schutz der Geräte und Optimierung des Energieverbrauchs) hervorragend erfüllen. Mit Hilfe von Bewegungssensoren können sie etwa so installiert werden, dass sie automatisch das Licht ein- oder ausschalten. Es gibt jedoch auch andere Schalter, die für die Sicherheit elektrischer Anlagen sorgen. Thermomagnetische Schalter verhindern Unfälle und Schäden durch Überlastungen und Kurzschlüsse, indem sie erkennen, dass der Stromfluss den festgelegten Grenzwert überschritten hat, und den Strom sofort abschalten. Im Gegensatz zu den Sicherungen, die nach einer Überlastung ausgetauscht werden müssen, können die thermomagnetischen Schutzschalter über einen Schalter in der Schalttafel des Leistungsschalters manuell zurückgesetzt werden. Ihre Fähigkeit, schnell auf potenziell gefährliche Stromflüsse zu reagieren, und ihre einfache Wiederherstellung machen sie zu einem grundlegenden Bestandteil von Sicherheitseinrichtungen im Haushalt und in der Industrie.

    Industriemaschinen werden mit unterschiedlichen Schaltern betrieben. Häufig sind jedoch Mikroschalter installiert, da sie sehr vielseitig und zuverlässig sind und eine lange Lebensdauer haben. Dank ihrer geringen Größe und Kosten können sie praktisch überall eingesetzt werden.

    Mikroschalter verfügen über einen internen Mechanismus, der die elektrischen Kontakte bewegt und sie mit einer Geschwindigkeit ein- oder ausschaltet, die nicht von der an ihrem Betätiger anliegenden Geschwindigkeit abhängt. Mit anderen Worten, dieser Mechanismus verhindert, dass sich der Schalter in einem instabilen Zustand befindet und nicht weiß, ob er ein- oder ausgeschaltet werden soll. Im Allgemeinen haben diese Schalter eine momentane Wirkung, d. h. sie haben keine Selbsthaltung.

    Empfohlene Artikel

    1 / 3