Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 13. Apr. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 14. Sept. 2023
    • 9 min

    Welche Schlauchschelle ist die Richtige?

    Schlauchschellen sind nützlich und manchmal unverzichtbar, wenn es darum geht, harte Schläuche oder Rohre zu befestigen. Dieser Leitfaden gibt einen kurzen Überblick über die Verwendung der verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Schlauchschellen.

    RS Components Leitfaden

    Schlauchschellen wurden für den Bereich der Elektronik erfunden und insbesondere für die Verkabelung von Flugzeugen verwendet. Von dort aus entwickelten sich verschiedene Formen und Materialien, um den Anforderungen anderer Nutzungsbereiche gerecht zu werden. Wie der Name schon vermuten lässt, dienen sie hauptsächlich dazu, zwei Gegenstände miteinander zu verbinden oder z. B. das Verbindungsstück zwischen zwei Rohren festzuziehen, um ein Auseinanderrutschen zu verhindern.

    Obwohl ihre Verwendung sehr vielfältig ist, werden sie primär im Bereich der industriellen Klemmung eingesetzt. Sie werden jedoch auch häufig in anderen Bereichen, sogar im Haushalt, verwendet. Wenn man an eine Schlauchschelle denkt, kommen einem sofort die klassischen Kunststoffschellen in den Sinn, die es zu einem geringen Preis und in verschiedenen Farben gibt.

    Die Anwendungsmöglichkeiten sind jedoch endlos: Schlauchschellen werden in der Schifffahrt, im Bauwesen, in der Automobilindustrie, in Haushaltsgeräten, Landmaschinen und sogar auf U-Booten verwendet. Diese Schlauchschellen bestehen in der Regel aus einer kleinen Schraube und einem perforierten Band, sodass das Band gleichmäßig um den Schlauch gespannt werden kann. Es gibt auch spezielle vibrationsdämpfende Schlauchschellen, die auf der Außenseite mit einer dicken Gummibeschichtung versehen sind, um Vibrationen zu dämpfen.

    Schlauchschellen Arten

    Auf dem Markt gibt es eine Reihe unterschiedlicher Schlauchschellen. Sie wurden für bestimmte Anwendungen entwickelt und bieten alle ihre eigenen Vorteile. Im Folgenden finden Sie eine kurze Liste der heute am häufigsten verwendeten Schlauchschellen:

    Schlauchschellen-Arten

    Schneckenschellen (Worm-Drive-Schellen)

    Die Schneckengewindeschellen sind wahrscheinlich die bekanntesten Schlauchschellen und sind in vielen Baumärkten und Fachgeschäften verfügbar. Ihre Hauptmerkmale sind das spiralförmige Metallband und die Schraube, mit der sie festgezogen werden können. Aufgrund ihrer Verstellbarkeit sind sie für eine Vielzahl von Schlauchgrößen geeignet. Schlauchschellen mit Schneckengewinde werden oft für Haushalts-, Automobil- und industrielle Anwendungen verwendet, wo mittlerer Druck und Durchfluss herrschen.

    Federbandschellen

    Diese Schellen, auch Federklemmen oder Federschlauchstellen genannt, gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Ein einziges Stück Stahl wird gebogen, um einen vorbestimmten Durchmesser zu erhalten. Um die beiden Laschen zusammenzudrücken, wird eine Zange benötigt, wodurch die Schelle festgezogen wird: Sobald die Zange losgelassen wird, springt die Schelle auf und übt Druck auf das Rohr aus. Der Vorteil von Federklemmen besteht darin, dass sie leicht zu montieren sind; sie sind jedoch nicht verstellbar, was ihre Verwendung einschränkt (z.B. wenn die Klemme zu Wartungszwecken entfernt und ersetzt werden muss). Außerdem ist die Verwendung einer Zange erforderlich, was ihre Eignung in engen Räumen einschränkt. Anwendung finden die Federbandschellen zum Beispiel in der Fahrzeugherstellung.

    Ohrschellen

    Ohr-Schlauchklemmen bestehen aus einem Metallband, das um sich selbst gewickelt werden kann. Dieser Typ sieht aus wie eine Schraubzwinge. Der Hauptunterschied besteht in der Dicke und der hervorstehenden Metalllasche. Die Klammer verfügt in der Regel über eine Reihe von Löchern, die für die Positionierung der Lasche zur Auswahl stehen. Mit einer speziellen Zange wird der Verriegelungsmechanismus unwiderruflich verformt, sodass die Schelle fest am Schlauch sitzt. Dies macht sie besonders nützlich für bewegliche Schläuche mit konstantem Druck, die in der Automobil- und der Maschinenbauindustrie häufig zum Einsatz kommen. Je nach Größe und Art des Schlauches kann man zwischen einer Ein-Ohr-Schelle oder einer robusteren Zwei-Ohr-Schelle wählen. Beide sind oft in Systemen zu finden, in denen Leckagen kritisch wären.

    Spannbackenschellen

    Spannbackenschellen sind besonders robuste Schlauchschellen, die eine sehr starke Klemmkraft bieten. Sie bestehen häufig aus zwei Halbschalen, die durch Bolzen oder Schrauben miteinander verbunden sind. Einmal montiert, bieten sie eine extrem sichere Verbindung, die selbst hohen Drücken und mechanischen Belastungen standhält. Dank ihrer robusten Konstruktion werden Spannbackenschellen oft in industriellen Anwendungen verwendet, bei denen herkömmliche Schellen nicht ausreichen würden. Dazu zählen etwa Bereiche des Maschinen- und Anlagenbaus oder auch im Agrarsektor, wo Schläuche starken Belastungen ausgesetzt sein können. Ein weiterer Vorteil dieser Schellenart ist ihre Wiederverwendbarkeit, da sie im Bedarfsfall demontiert und erneut eingesetzt werden können.

    Schraubschellen

    Schraubschellen sind eine Variante der herkömmlichen Schneckengewindeschellen. Sie verwenden eine Schraube, um Druck auf den Schlauch auszuüben und ihn so an Ort und Stelle zu halten. Was sie besonders macht, ist ihre massive und robuste Bauweise. Sie sind in der Regel aus dickerem Metall gefertigt und bieten dadurch eine höhere Klemmkraft als herkömmliche Schneckenschellen. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen Schläuche hohen Drücken oder mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

    Gelenkbolzenschellen

    Gelenkbolzenschellen sind für ihre hohe Klemmkraft und ihre Fähigkeit bekannt, sich an unregelmäßige Schlauchoberflächen anzupassen. Diese Art von Schelle besteht aus zwei Teilen, die durch einen Gelenkbolzen miteinander verbunden sind. Durch Drehen des Bolzens wird die Schelle festgezogen. Diese Konstruktion ermöglicht eine sehr gleichmäßige Druckverteilung über den gesamten Umfang des Schlauches. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Stärke werden Gelenkbolzenschellen oft in anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo herkömmliche Schellen nicht die benötigte Klemmkraft oder Anpassungsfähigkeit bieten.

    Klemmschellen

    Klemmschalen sind spezielle Schlauchschellen, die häufig aus zwei Halbschalen bestehen, die um den Schlauch herum platziert und dann miteinander verschraubt oder geklemmt werden. Ihre Konstruktion erlaubt eine sehr feste und dichte Verbindung, die selbst hohen Drücken und mechanischen Belastungen standhält. Durch die gleichmäßige Druckverteilung auf den Schlauch wird das Risiko von Undichtigkeiten minimiert.

    Schlauchschellen Größen

    Schlauchschellen können im Allgemeinen eine Länge von 1-10 cm bieten. Um die richtige Größe zu wählen, muss man darauf achten, dass die Schlauchschellen dem Durchmesser des Schlauches entsprechen: Sie dürfen weder zu fest noch zu lang sein. Übergroße Schlauchschellen sollten vermieden werden, da sie keinen festen Sitz bieten, gleichzeitig sollten die Schellen aber auch nicht zu fest angezogen werden, da dies zu ernsthaften Problemen führen könnte.

    Die Größe einer Schlauchschelle wird in der Regel durch den Mindest- und Höchstdurchmesser des Schlauches bestimmt, den sie sichern kann. Hier sind einige gängige Größen:

    • Mini: Für sehr kleine Schläuche mit Durchmessern von ca. 7 mm bis 10 mm.
    • Klein: Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von 10 mm bis 16 mm.
    • Mittel: Für Schläuche mit Durchmessern zwischen 16 mm und 25 mm.
    • Groß: Schläuche mit Durchmessern von 25 mm bis 40 mm.
    • Extra groß: Für sehr große industrielle Anwendungen mit Schlauchdurchmessern von 40 mm und darüber hinaus.

    Das gewünschte Gleichgewicht bietet eine Schelle, die stark genug ist, um einen Schlauch unter Druck zu halten, ohne jedoch Schäden oder Leckagen zu verursachen. Zu diesem Zweck kann es sich je nach Verwendungszweck lohnen, sich nach Schlauchschellen umzusehen, die für unterschiedlich große Rohre entwickelt wurden, da sie eine sehr praktische Lösung darstellen.

    Es ist jedoch zu bedenken, dass der Schlauch für den Arbeitsdruck geeignet sein muss, nicht die Schelle. Zugleich müssen sowohl der Schlauch als auch die Schellen regelmäßig überprüft werden. Alte Schellen können spröde werden oder sich festfressen, was bei der Wartung des Schlauches zu Problemen führen kann.

    Die richtige Schlauchschelle auswählen

    Auch auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu sagen: Bevor man sich für eine Schlauchschelle entscheidet, sollte man sich darüber im Klaren sein, wofür sie verwendet werden soll. Wie bereits erwähnt, wurde jeder Typ von Schlauchschellen für einen bestimmten Zweck konzipiert. Sobald dies geklärt ist, muss der Außendurchmesser abgeklärt werden, um die richtige Größe der Schlauchschelle zu ermitteln. Schließlich muss auch das verwendete Material berücksichtigt werden, das nie zufällig gewählt wird; in den meisten Fällen wird die Wahl des Materials durch die Notwendigkeit korrosionsbeständiger Materialien mit guter Zugfestigkeit bestimmt. Kabelbinder aus rostfreiem oder verzinktem Stahl werden in der Regel für die Befestigung von Metallrohren verwendet, wie sie beispielsweise in Industrieanlagen oder Klimaanlagen vorkommen. Kunststoffbinder hingegen werden typischerweise verwendet, um Kabel zusammenzuhalten, z. B. in der Automobilindustrie oder häufiger beim Heimwerken. Zum Klemmen von Rohren bestehen sie in der Regel aus blankem, verzinktem Stahl oder aus Edelstahl.

    Die richtige Schlauchschelle wählen: Schritt-für-Schritt

    1. Anwendungsbereich / Art der Schlauchschelle bestimmen: Wofür benötigen Sie die Schlauchschelle? Für den Heimgebrauch, in der Industrie oder für spezielle Anwendungen? Es gibt verschiedene Typen von Schlauchschellen, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind.
    2. Materialauswahl: Die meisten Schlauchschellen sind aus Edelstahl gefertigt, es gibt aber auch Varianten aus anderen Materialien. Achten Sie darauf, ein Material zu wählen, das korrosionsbeständig und für Ihre spezielle Anwendung geeignet ist.
    3. Größe und Durchmesser: Messen Sie den Außendurchmesser des Schlauchs, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe der Schlauchschelle wählen. Die Schelle sollte weder zu eng noch zu locker sein.
    4. Montage: Überlegen Sie, wie einfach die Montage und Demontage der Schlauchschelle sein sollte. Manche Schellen sind wiederverwendbar, während andere nur einmal verwendet werden können.
    5. Druckbelastung: Wenn der Schlauch unter Druck steht, wie z.B. bei einem Wasserschlauch, sollten Sie sicherstellen, dass die Schlauchschelle den Druck aushält und nicht verrutscht.

    Schlauchschelle anbringen

    Wie zuvor bereits erläutert, gibt es eine Vielzahl von Schlauchschellen Arten. Da die Schneckenschellen mit Abstand am häufigsten zum Einsatz kommen, wird Anhand dieser beschrieben, wie Sie eine Schlauchschelle befestigen.

    1. Auswahl der richtigen Größe: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Schelle haben, die zum Durchmesser Ihres Schlauches passt.
    2. Schlauch vorbereiten: Untersuchen Sie den Schlauch auf Risse oder andere Schäden. Ein beschädigter Schlauch sollte ersetzt werden.
    3. Schelle lockern: Drehen Sie die Schraube der Schelle gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lockern. Die Schelle sollte nun weit genug geöffnet sein, um über den Schlauch geschoben zu werden.
    4. Schelle auf den Schlauch schieben: Setzen Sie die Schelle einige Zentimeter vom Ende des Schlauches entfernt auf.
    5. Schlauch am Anschluss befestigen: Schieben Sie den Schlauch über das Anschlussstück oder den Stutzen, an dem er befestigt werden soll.
    6. Positionieren der Schelle: Verschieben Sie die Schlauchschelle, sodass sie über dem Anschlussstück liegt. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu nah am Rand des Schlauches ist, da sonst das Risiko besteht, dass der Schlauch abrutscht.
    7. Schelle festziehen: Drehen Sie die Schraube der Schelle im Uhrzeigersinn, um die Schelle festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt, aber nicht so fest, dass sie den Schlauch beschädigt oder übermäßig quetscht.
    8. Prüfen: Ziehen Sie leicht am Schlauch, um sicherzustellen, dass er sicher am Anschlussstück befestigt ist. Der Schlauch sollte sich nicht bewegen oder abrutschen.
    9. Wartung: Es ist wichtig, die Schlauchschellen regelmäßig zu überprüfen, da sie sich mit der Zeit lockern können, besonders wenn sie hohen Temperaturen oder Vibrationen ausgesetzt sind.

    Fazit

    Schlauchschellen wurden ursprünglich für den Bereich der Elektronik entwickelt und fanden insbesondere Anwendung in der Verkabelung von Flugzeugen. Sie haben sich seither in verschiedenen Formen und Materialien weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen gerecht zu werden. Sie dienen hauptsächlich dazu, zwei Gegenstände miteinander zu verbinden und Verbindungsstücke zu sichern. Trotz ihrer ursprünglichen Bestimmung sind sie mittlerweile in vielen Bereichen - von der Schifffahrt bis zum Haushalt - zu finden. Es gibt verschiedene Arten von Schlauchschellen, darunter Schneckenschellen, Federbandschellen, Ohrschellen und viele mehr, die jeweils spezifische Anwendungen und Vorteile haben. Bei der Auswahl einer Schlauchschelle sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, einschließlich der Anwendung, des Materials und der Größe. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die effektive Nutzung von Schlauchschellen, wobei die Schneckenschellen als eine der gängigsten Arten gelten. Die Wahl der richtigen Schlauchschelle und deren ordnungsgemäße Anbringung sind entscheidend für eine sichere und dauerhafte Verbindung.