- Veröffentlicht am 22. Feb. 2023
- Zuletzt bearbeitet am 12. Sept. 2023
- 9 min
Alles über Schraubendreher
Seit dem Mittelalter verwendet man Schraubendreher, zum Einbringen und Entfernen von Schrauben. Mittlerweile ist dieses Werkzeug in vielen Variationen zu den passenden Schraubenprofilen erhältlich, darunter Tri-Wing und Schlitz, um nur einige zu nennen.

Was sind Schraubendreher?
Schraubendreher sind handgehaltene oder mechanisch betriebene Geräte, mit deren Hilfe eine Schraube in ein Material hinein bzw. aus einem Material heraus gedreht werden kann. Ein Hand-Schraubendreher besteht in aller Regel aus drei separaten Teilen. Zum einen gibt es den Griff, der zum Beispiel aus einem elektrisch-isolierenden Material bestehen kann, wie es bei VDE Schraubendrehern der Fall ist. Dazu kommt der Schaft, der sowohl sehr lang als auch sehr kurz sein kann. Das Ende besteht entweder aus einer Aufnahme für austauschbare Bits oder aus einer in Form geschnittenen Klingenspitze, die zu einem bestimmten Schraubenkopfprofil passen.
Die Bezeichnungen der verschiedenen Schraubendreher richten sich nach dem Schraubenkopfprofil. Am weitesten verbreitet sind Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher, letztere auch bekannt als Phillips-Schraubendreher. Etwas komplexere Varianten verfügen über einen Sechskantkopf, einen Torx-Kopf oder andere spezielle Formen. Darüber hinaus sind ganze Sets erhältlich, die viele verschiedene Schraubenköpfe in den unterschiedlichsten Größen beinhalten.
Gut zu wissen!
Wie heißt es nun richtig: „Schraubendreher“ oder „Schraubenzieher“? Sowohl die deutsche DIN als auch die österreichische ÖNORM verwenden ausschließlich ersteres. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die andere, im Volksmund oftmals geläufigere Variante falsch wäre. Man darf also durchaus zum Beispiel „Kreuzschraubenzieher“ sagen – auch wenn manch ein Handwerker oder Ingenieur darüber die Nase rümpft.
Was sind die einzelnen Bestandteile eines Schraubendrehers?
Die drei Hauptteile, aus denen ein Schraubendreher besteht, sind wie folgt:
- Griff
- Klinge
- Klingenspitze oder Bit
Alle drei Teile werden maschinell hergestellt und wärmebehandelt, um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten.
Griff
Der Griff ist im Allgemeinen so geformt, dass er das Rollen auf ebenen Flächen verhindert, und kann für erhöhten Komfort und besseren Griff auch ergonomisch gestaltet sein. Meistens bestehen die Griffe aus einem Verbund von hartem Kunststoff wie Celluloseacetat und Gummi, welche zur Verbesserung der Griffigkeit mit einem weichen Material wie beispielsweise einem thermoplastischen Gummi überzogen sein können.
Klinge
Die Schraubendreherklinge ist üblicherweise aus starkem Stahl gefertigt, um sicherzustellen, dass beim Aufbringen von Kraft keine Biege- oder Verwindungsdeformationen auftreten. Die Klinge ist abgerundet oder kantig. Letzteres erleichtert das Festziehen und Herausdrehen mit Hilfe eines Schraubenschlüssels für ein erhöhtes Drehmoment. Die Klinge kann aus einer anderen Legierung oder einem anderen Material als die Spitze bestehen, insbesondere, wenn letztere austauschbar ist.
Spitze oder Bit
Die Klingenspitze kann ein integrierter Teil des Schaftes oder austauschbar sein. Diese Bits genannten Aufsätze passen auch auf Elektroschrauber. Spitzen werden aus diversen Metallen und Legierungen hergestellt, z.B.:
- Titan
- Rostfreier Stahl
- Werkzeug- oder S2-Stahl
- Schnellarbeitsstahl oder HSS
- Chrom-Vanadium-Molybdän- oder CVM-Werkzeugstahl
- Andere nicht funkende Metalle für Explosionsschutzzonen
Wera Schraubenzieher
Wiha Schraubenzieher
Makita Schraubenzieher
Herstellungsarten und Qualitätsunterschiede
Es gibt zwei Hauptmethoden zur Herstellung von Klingenspitzen und Bits:
- Schmieden
- Hierbei wird das Metall zunächst erhitzt, um dann im Schmiedegesenk in Form gebracht zu werden.
- Diese sind widerstandsfähiger als kalt bearbeitete Bits und können Schrauben somit leichter in harte und weiche Materialien eindrehen, da der Schmiedeprozess die Korngrenzen des Metalls erhöht.
- Kaltumformung
- Bei diesem Fertigungsverfahren wird das Metall durch Schneiden gegen die Faserrichtung und durch maschinelles Präzisionsschneiden in die gewünschte Form gebracht.
- Der Nachteil dieser Herstellungsmethode ist, dass die Spitze spröder und daher anfälliger für Zerbrechen beim Einschrauben in harte Materialien ist.
Andere spezielle Methoden zur Herstellung oder Behandlung von Schraubendreherspitzen sind:
- Anlassen
- Um die Härte der Antriebsspitze zu erhöhen, wird diese hocherhitz und langsam abgekühlt.
- Tieftemperaturbehandlung
- Anders als beim Erhitzen wird das Werkstück bei der sogenannten Kaltverfestigung extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt, was die Festigkeit erhöhen und die Lebensdauer der Antriebsspitze verlängern soll.
- Beschichtung
- Das Aufbringen einer Titan- oder Diamantbeschichtung auf die Oberfläche verringert den Verschleiß und erhöht so die Lebensdauer des Bits/der Spitze. Der bessere Halt erleichtert auch das Lösen von festsitzenden Schrauben.
Schraubendreher-Arten – eine Übersicht
Schraubendreher-Arten – eine Übersicht
Zur Vermeidung eines Ausfransens oder Runddrehens von Schrauben sollten diese stets mit dem jeweils passenden Schraubendreher bearbeitet werden. Auch wenn ein Schraubendreher mal mehr oder weniger in eine falsche Schraube passt, verringert dies letztendlich die Kontrolle über die Schraube und kann zu einer Beschädigung des Kopfes führen.
Die häufigsten Schraubendreher-Arten im Überblick
Flachkopf- oder Schlitzschraubendreher | Diese Schraubendreher-Art ist die einfachste Form des Handwerkzeugs. Die Spitze ist abgeflacht und passt zu Schrauben mit geraden, linearen Profilen. |
Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) | Der wohl zweithäufigste Schraubendrehertyp passt zu Schrauben, die eine kreuzförmige Aussparung haben. Ihre besondere Form sorgt für ein höheres Drehmoment. |
Torx-Schraubendreher (auch Innensechsrund oder Sternschraubendreher genannt) | Torx ist der eingetragene Markenname für einen Schraubenkopf mit einem sechszackigen Sternprofil, daher auch die alternative Bezeichung „Sternschraube“ bzw. „Sternschraubendreher“. Diese sorgen dafür, dass noch mehr Drehmoment (Englisch torque, daher auch der Name) aufgebracht werden kann. Torx-Schrauben finden besonders häufig Anwendung in Unterhaltungselektronik und Kleingeräten wie Smartphones oder Spielkonsolen wie der PS4. Für letztere verwendet man beispielsweise Torx-T8-Schraubendreher. |
Sechskant-Schraubendreher | Sechskant-Schraubendreher sind eine probate Alternative zu L-förmigen Innensechskantschlüsseln zum Lösen oder Anziehen von Innensechskantschrauben. |
Pozidriv-Schraubendreher (PZ) | Bei diesem Schraubendrehertyp handelt es sich im Wesentlichen um eine Weiterentwicklung des Philips-Screwdriver. Er bietet besseren Halt für die Schraubendreherspitze, sodass diese nicht so leicht aus dem Schraubenkopf herausrutscht. |
Robertson- oder Vierkant-Schraubendreher | Wie der Name schon sagt, passen Schrauben mit Innenvierkant, also einer quadratischen Aussparung. Der Innenvierkant ermöglicht einen besseren Kraftschluss gegenüber einfacheren Typen wie dem Schlitz-Profil. |
Tri-Wing oder Dreiflügel-Schraubendreher (TW) | Dieser besondere, seltene Typ wird häufig für Haushaltselektrogeräte wie Smartphones und Spielkonsolen verwendet. Die Bezeichnung Tri-Wing wird auch häufig für die andere Variante, die sogenannten Y-Schraubendreher, verwendet. Letztere unterscheiden sich jedoch leicht vom eigentlichen Tri-Wing-Profil durch die nicht genau im Mittelpunkt der Schraube zusammenlaufenden „Flügel“ des Profils. |
Spezial-Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher und andere Sonderformen
Pentalobe-Schraubendreher
Diese Feinmechaniker-Schraubendreher verwendet man hauptsächlich zum Öffnen von Smartphones und Notebooks. Besonders in Geräten von Apple findet man häufig die extrem kleinen, manipulationssicheren Schrauben, an an die man ohne passenden Mini-Schraubendreher nicht rankommt. Zum Öffnen von MacBooks eignet sich beispielsweise ein Pentalobe P5-Schraubendreher, für iPhones die kleinere Größe P2. Bei den neueren MacBook Pros setzt Apple P9-Schrauben ein.
Drehmoment-Schraubendreher
Ein Drehmoment-Schraubendreher ist ein einstellbarer Schraubendreher. Dabei kann die Menge der Rotationskraft – d. h. das Drehmoment – eingestellt werden, die an die Schraube übertragen werden soll. Wichtig sind diese Geräte in Anwendungen, wo zu viel oder zu wenig Drehmoment die Leistung von Geräten beeinträchtigen könnte, zum Beispiel beim Anziehen von Schrauben an mechanischen Geräten. Ebenso sind sie sehr wichtig bei der Handhabung empfindlicher Materialien, darunter Leiterplatten, indem sie die Menge des an die Schraube übertragenen Drehmoments begrenzen.
Ratschenschraubendreher
Ein sogenannter Ratschenschraubendreher erleichtert die Arbeit, indem er die jeweilige Schraube mechanisch ein- bzw. ausdreht. Der Griff dieser Geräte ist so konstruiert, dass der Schaft des Schraubendrehers rotiert, sobald er nach unten gedrückt wird. Dabei verfügt ein solches Gerät für gewöhnlich über einen Schalter, mit dessen Hilfe zwischen Ein- und Ausdrehen umgeschaltet werden kann.
Ratschen drehen bloß in jeweils einer Richtung mit, sodass der Griff beim Eindrehen einer Schraube stets zurückgestellt werden kann, ohne dass die Schraube sich ebenfalls wieder zurückdreht.
Magnetschraubendreher
Diese Art verfügt über eine magnetisierte Spitze, die Schrauben anzieht, was ein versehentliches Fallenlassen verhindert. Vor allem beim Arbeiten mit Elektrokleingeräten, welche sehr kleine Schrauben an schwer zugänglichen Stellen verwenden, erweisen sich Magnetschraubendreher als äußerst nützliche Werkzeuge.
Elektrischer-/Akkuschrauber oder Schlagschrauber
Diese werden von einem Elektromotor angetrieben. Elektrische- oder Akkuschrauber sind in der Regel kompakte Werkzeuge, die sich gut für den Einsatz im Haushalt, für einfachere Aufgaben wie die Montage von Möbeln oder das Einschrauben in Weichholz oder ähnliche Materialien eignen. Akku-Schlagschrauber hingegen dienen im Allgemeinen zum Anziehen oder Lösen von Verbindungselementen durch den Einsatz plötzlich auftretender Kraft, um Schrauben oder Muttern in harte Materialien einzutreiben bzw. zu entfernen.
Isolierte / VDE Schraubendreher
Bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen, insbesondere wenn die Gefahr eines Stromschlags besteht, ist ein isolierter Elektriker-Schraubendreher aus nicht leitfähigen Materialien ein absolut notwendiges Werkzeug. VDE Schraubendreher müssen den Anforderungen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. genügen.
Höhensichere Schraubendreher
Hierbei handelt es sich um Schraubendreher, die eine Handgelenkschlaufe haben und dadurch für Arbeiten in großen Höhen geeignet sind. Um Unfälle durch fallengelassenes Werkzeug zu vermeiden, sollten höhensichere Schraubenzieher Teil des Werkzeugsatzes sein.
Gut zu wissen!
Die Magnetkräfte in einem Magnetschraubendreher sind im Allgemeinen nicht stark genug, um Schäden an elektrischen Komponenten zu verursachen. Achten Sie dennoch darauf, keine freiliegenden Schaltkreise in der Nähe von Schraubenlöchern auf einem Motherboard oder magnetische Festplatten zu berühren.
Was sind Schraubenausdreher-Sätze?
Schraubenausdreher sind Geräte, mit deren Hilfe man Festsitzende Schrauben lösen kann, z.B. solche, deren Kopf abgebrochen ist oder deren Aufnahme nicht mehr greift. Bei diesen Geräten ist der Gebrauch eines Bohrers erforderlich, um die Schraube selbst mit der für den Ausdreher erforderlichen Größe auszubohren. Der Ausdreher wird in die Schraube eingeführt, die daraufhin durch einfaches Drehen aus dem Loch entfernt werden kann.
Ausdreher sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich, manche davon sind sogar patentrechtlich geschützt. Ausdreher sind zudem wichtige Hilfsmittel für Jedermann, der mit Verschlussbauteilen arbeitet, und können ein hohes Maß an Schaden verhindern, indem sie eine mühelose und kontrollierbare Möglichkeit bieten, eine gebrochene Schraube aus einem Material zu entfernen.
Verschiedene Schraubranwendungen
Angesichts der vielen Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher-Satz integraler Bestandteil einer jeden Grundausstattung ist, sollte man einen solchen auch immer parat haben. Typische Anwendungsgebiete sind:
- Elektronik
- Reparatur von Spielonsolen wie Nintendo Switch oder Playstation 4
- Reparatur von Mobiltelefonen, Tablets und Notebooks wie MacBook Pro
- Mechanische und industrielle Produktion
- Holzverarbeitung/Schreinerei
Verwandte Links
- Mikrocontroller einfach erklärt
- Wie wirksam sind Luftreiniger?
- Alles über Kabelbinder
- RS PRO Hexagon, Phillips, Pozidriv, Slotted, Spanner, Torq Set, Star, Tri-Wing Auswechselbarer Schraubendreher-Bit-Satz
- Wiha Satz mit verschiedenen Schraubendrehern, 27-teilig Sechskant, Schraubenschlüssel, TORX, Tri-Wing
- CK Kupplung, Schlitz, Spanner, PHILLIPS®, Vielzahn XZN, TORQ-SET, TORX®, Tri-Wing Schraubendreher-Bitsatz, S2 Stahl
- RS PRO T4 Tri Wing Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 210 mm / Klinge 100 mm
- RS PRO T2 Tri Wing Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 180 mm / Klinge 80 mm