Wichtige Information
Gemeinsam sind wir stärker: RS und Distrelec haben sich zusammengeschlossen und können Ihnen nun ein breiteres Produktsortiment sowie Schweizer Support und Fachwissen vor Ort anbieten.
Gemeinsam sind wir stärker: RS und Distrelec haben sich zusammengeschlossen und können Ihnen nun ein breiteres Produktsortiment sowie Schweizer Support und Fachwissen vor Ort anbieten.
Ob klein oder groß, für Transportgut, Messgeräte oder Werkzeug: In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die zahlreichen Auswahlmöglichkeiten vor, die beim Kauf von Ausrüstungskoffern und Flightcases zur Verfügung stehen.
Für den sicheren Transport von empfindlichen Gütern wie Elektro- und Messgeräten kommt oftmals nur ein sogenanntes Flightcase infrage. Bei diesen handelt es sich um stabile, steife Koffer oder Gehäuse, die zum Schutz von Waren beim Transport und bei der Lagerung dienen. Ein solcher Ausrüstungs- oder Transportkoffer ist in der Regel aus Kunststoff oder Metall gefertigt. Im Inneren befinden sich z.B. dämpfende Schaumstoffeinlagen oder Schutzpolster, die die Energie von Erschütterungen und Vibrationen absorbieren.
Ausrüstungstransportkoffer sind wichtig für eine Reihe von Branchen und Anwendungsbereichen. Dazu gehören die Bereiche Avionik, Elektronik, Bühnentechnik, Prüf- und Messtechnik, Medizin, Sicherheit und Militär.
Solche Koffer dienen in erster Linie dazu, zerbrechliche oder hochwertige Gegenstände während des Transports zu schützen. Dafür müssen sie nicht nur besonders stabil, sondern auch oftmals speziell für die Unterbringung bestimmter Ausrüstungsgegenstände oder Instrumente konzipiert sein. Andere können individueller angepasst werden.
Ausrüstungskoffer sind in einer Reihe von Materialien erhältlich. Im Folgenden erläutern wir Ihnen die gängigsten.
Aluminium zählt zu den gebräuchlichsten Materialien für Transportkoffer aus Metall. Sie werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit in einer Reihe von verschiedenen Branchen und Industrien eingesetzt.
Aluminium-Flightcases sind sowohl in großen als auch kleinen Größen erhältlich und sind für eine Vielzahl empfindlicher Güter eine perfekte Lösung für den sicheren Transport, insbesondere über lange Strecken. Auch für die Aufbewahrung von Elektronik, Instrumenten und Werkzeugen sind sie gut geeignet. Herausnehmbare PE-Schaumstoffeinlagen an allen Innenseiten gehören dabei zum Standard.
Für zusätzliche Robustheit sorgen verstärkte oder gerippte Seiten- und Deckplatten aus Aluminiumguss. Scharnierdeckel und sichere Befestigungen werden häufig mit ergonomischen Komfortgriffen kombiniert. Die Lenkrollen sollten zugleich robust und leichtgängig sein. Eine besondere Funktion haben Ecken aus gehärtetem, schlagfestem Material. Diese bieten nicht nur zusätzlichen Schutz während des Transports, sondern ermöglicht auch ein platzsparendes Stapeln.
Neben Aluminium wird auch häufig Kunststoff als Material für Flightcases verwendet. Dafür sprechen viele Gründe; der Kompromiss aus Stabilität und geringem Gewicht ist der mit Abstand wichtigste. Flightcases aus Polymeren halten unter normalen Transportbedingungen sehr hohen Belastungen stand. Stöße und Schläge sind somit kein Problem. Darüber hinaus sind sie beständig gegen viele Chemikalien.
Ein wichtiges Merkmal, auf den man beim Kauf achten sollte, ist der IP-Schutzgrad. Diese Kennzeichnung gibt an, welchen Schutz das Gehäuse vor Nässe und Fremdkörpern wie Staub und Schmutz bietet. Flightcases mit höheren Schutzgraden sind beispielsweise mit Gummidichtungen und zweistufigen Verriegelungen ausgestattet, durch die selbst beim Untertauchen keine Feuchte ins Innere eindringen kann. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Schnappverschlüsse gut verschlossen sind.
Weitere Merkmale, die bei guten Kunststoff-Flightcases vorhanden sein sollten:
Flightcases sind nicht nur in den oben genannten Konstruktionsmaterialien erhältlich, sondern darüber hinaus noch in in verschiedenen Ausführungen. Diese wollen wir Ihnen genauer vorstellen:
Die Polsterung in Transport- und Gerätekoffern dient als Einlage, um den Inhalt vor Schäden durch Erschütterungen und Stöße während des Transports zu bewahren. Ganz besonders eignen sich Gerätekoffer mit Schaumstoffeinlagen für empfindliche Instrumente und Werkzeuge wie Messgeräte. Der Schaumstoff verhindert zudem den Kontakt mit den harten Innenwänden des Koffers.
Flightcases mit Schaumstoff sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um unterschiedliche Inhalte transportieren zu können.
Ein weiteres wichtiges Merkmal, gerade bei größeren Flightcases, ist die Ausstattung mit Rädern. So lassen sich die Gehäuse schneller und viel leichter bewegen. Rollen gibt es in der Regel in mehreren Varianten:
Kleinere Rollen und Lager können in das Gehäuse eingelassen werden, sodass diese leicht gestapelt werden können. Allerdings sind sie weniger robust. Für den Transport über längere Strecken sind sie somit nur bedingt geeignet.
Größere Schwenkräder hingegen sind stabiler und Manövrierfähigkeit oft ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkonstruktion. Dies ist vor allem bei großen, schweren oder sperrigen Gegenständen äußerst wichtig. Die Räder an solchen Modellen sind häufig aus belastbaren Materialien wie Polyurethan. Im Falle von Lagern bestehen diese oft aus Stahl oder sind verstärkt und können selbstrollend sein, um einen reibungsloseren Freilauf auf einer Vielzahl von Untergründen zu ermöglichen.
Da die Gegenstände, die in Ausrüstungskoffern aufbewahrt und transportiert werden, ohnehin schwer sein können, versuchen Hersteller wenigstens das Gewicht der Behälter zu reduzieren. Dies ist auch der Grund, weshalb Flightcases aus den oben genannten Materialien, Kunststoff und Aluminium, gefertigt sind. Diese Materialien bieten einen idealen Kompromiss aus Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit und Leichtigkeit.
Gerade große leichte Flightcases überraschen durch ihre Wendigkeit und lassen sich auch leicht stapeln. Achten Sie auf das Vorhandensein von Stapelfixierungen. Diese sind in die sicher einrastenden Deckel integriert, um die Arbeit noch einfacher zu machen.
Gerätekoffer müssen nicht nur vor Erschütterungen schützen, sondern auch vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Welchen Schutz das Case bietet, erfährt man über den IP-Schutzgrad. Alles über die Buchstaben- und Zahlencodes, die für solche Kennzeichnungen verwendet werden, lesen Sie in unserem ausführlichen Ratgeber dazu.
Der IP-Schutzgrad gibt auch Auskunft über die Widerstandsfähigkeit des Behälters gegenüber Chemikalien und unter welchem Druck er Nässe standhält.
Unabhängig vom gewählten Material sollte man auf jeden Fall auf dicke Gummidichtungen oder O-Ringe an Öffnungen, Scharnieren und Verschlüssen achten. Diese ermöglichen es, das Innere des Koffers wasserdicht (und manchmal auch völlig luftdicht) zu halten, selbst bei unterschiedlichen Drücken in verschiedenen Höhenlagen.
Einige Modelle sind außerdem mit automatischen Einweg-Druckablassventilen ausgestattet. Auch dies trägt dazu bei, dass die Bedingungen im Inneren des Koffers jederzeit innerhalb sicherer Grenzen ausgeglichen sind.
Es sind sowohl große als auch kleine Flightcases erhältlich, sodass Sie die am besten geeignete Größe für den oder die zu schützenden Gegenstände auswählen können.
Kleine Flightcases müssen sowohl tragbar sein als auch Schutz bieten. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf Bequemlichkeit und Komfort während der Reise ausgerichtet sind und gleichzeitig stabil genug gebaut sind, um verschiedenen Arten von Stößen, Beschädigungen oder dem Eindringen von Staub und Wasser standzuhalten.
Kleine Flightcases sind in der Regel auch mit Schaumstoffeinlagen oder Polstern ausgestattet. Dies ist ideal, um weniger sperrige Gegenstände wie Elektronik und Werkzeug zu schützen und zu verhindern, dass sich der Inhalt während des Transports zu sehr bewegt. Bei Werkzeugkoffern behält man dank angepasster Einlagen die Übersicht.
Diese kleineren Koffer sind seltener mit Rädern ausgestattet, da ihre Größe diesen Zusatz in der Regel nicht rechtfertigt. Sie sind jedoch häufig mit stabilen Füßen und einer ganzen Reihe von Sicherheitsvorkehrungen wie Riegeln, Schlössern und Handgelenkschlaufen ausgestattet. Es gibt auch handliche Aktenkoffer, die die Mobilität erhöhen.
Große Flightcases werden häufig für den Versand von sperrigen, schweren oder übergroßen Gegenständen gewählt. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Volumina erhältlich, die Platz für größere elektronische Geräte, Technik und schwere Ausrüstung bieten. Bestimmte Modelle können für alles von Musikinstrumenten und sperrigen Werkzeugen bis hin zu mehreren Server-Racks und Mischpulten ausgelegt sein.
Achten Sie beim Kauf von Flightcases vor allem auf folgende Punkte: