Wichtige Information
Gemeinsam sind wir stärker: RS und Distrelec haben sich zusammengeschlossen und können Ihnen nun ein breiteres Produktsortiment sowie Schweizer Support und Fachwissen vor Ort anbieten.
Gemeinsam sind wir stärker: RS und Distrelec haben sich zusammengeschlossen und können Ihnen nun ein breiteres Produktsortiment sowie Schweizer Support und Fachwissen vor Ort anbieten.
Sie sind sich nicht sicher, welches USB-Kabel Sie benötigen? Dann ist dieser Ratgeber genau das Richtige für Sie! Hier erfahren sie alles, was Sie über USB-Buchsen und Stecker sowie über die verschiedenen USB-Versionen und -Geschwindigkeiten wissen müssen.
Alles über die verschiedenen USB-Typen und deren Spezifikationen
USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus (Universeller Serieller Bus) und bezeichnet einen der am häufigsten verwendeten Anschlüsse und Protokolle, die in Computern und kleineren Elektrogeräten verbaut sind. Ursprünglich wurde USB Mitte der 1990er Jahre als standardisierte Lösung für den Anschluss von Peripheriegeräten wie Druckern und Tastaturen an Computer entwickelt und hat im Laufe der Zeit die alten Parallelen und Seriellen Steckverbindungen abgelöst. USB-Kabel können sowohl Strom als auch Daten übertragen und finden in unterschiedlichen Variationen bei vielen Elektrogeräten Anwendung, darunter Mobiltelefone, Kameras und Videospiel-Controller.
Ein einfacher USB-Anschluss des Typs A oder B hat vier Pins. Diese sind mit vier Drähten im Inneren des USB-Kabels verbunden, die jeweils farbig codiert sind, in der Regel weiß, grün, rot und schwarz. Die weißen und grünen Drähte übertragen Daten, einer zum Host-Gerät und der andere von diesem zurück, während die roten und schwarzen der Stromversorgung dienen. Höhere Versionen, z.B. USB 3.0, verfügen über noch mehr Drähte. Dadurch bleiben höhere USB-Versionen abwärtskompatibel, während Daten noch schneller übertragen werden können. Wie der zweite Buchstabe im Namen bereits andeutet, geschieht dies seriell, also Bit für Bit. Serielle Schnittstellen haben den Vorteil, dass sie unabhängig vom Gerät mit nur einem Draht auskommen. Sie sind zudem bei hohen Datenübertragungsgeschwindigkeiten weniger fehleranfällig als Parallele Schnittstellen.
Die Effizienz von USB wurde durch fortlaufende Weiterentwicklung immer wieder erhöht. Gleichzeitig sorgt der relativ einfache Aufbau, der nur wenige Drähte benötigt, für die Vielseitigkeit und den Erhalt der kompakten Größe von USB, die im Laufe der Zeit sogar kleiner wurde. Jeder USB-Stecker (Typ A, B, C, Micro und Mini) hat eine Pinbelegung, die für den Zugriff auf jede dieser Leitungen und ihre Fähigkeiten ausgelegt ist.
Bei einem USB-Hub handelt es sich schlicht um einen Verteiler, der einen einfachen Anschluss um mehrere USB-Ports erweitert, ähnlich einer Mehrfachsteckdose. Dies bringt gleich mehrere Vorteile. Zum einen stehen mehr Steckplätze zur Verfügung, was insbesondere bei kompakteren Ultrabooks immer wichtiger wird. Zum anderen können sie auch als Docking-Stations dienen bzw. sind in diese meistens bereits integriert. Über einen einzigen, kompakten Anschluss können so 4K-Monitore und andere Peripheriegeräte angeschlossen werden. Darüber hinaus verlängert ein Hub das Kabel und ersetzt unter Umständen auch den Adapter, den Sie beispielsweise dann benötigen, wenn das Host-Gerät (z.B. ein MacBook Pro) nur USB-C-Buchsen besitzt und keine Ansteckmöglichkeiten für USB-Typ-A- oder -Typ-B-Stecker bietet.
Ansonsten unterliegen USB-Hubs denselben oben aufgeführten Beschränkungen wie die verschiedenen USB-Versionen. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit (mehr dazu im nächsten Abschnitt) hängt somit von der Spezifikation des Host-Anschlusses und des USB-Verteilers ab. Achten Sie daher auf die Spezifikation. Ab USB 3.0 oder höher kommt es bereits nur bei Transfers sehr großer Datenmengen über mehrere Geräte gleichzeitig zu „Staus“.
Seit der Einführung von USB kamen immer wieder neue Updates hinzu, die sich in puncto Datenübertragungsgeschwindigkeit stets übertrafen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der verschiedenen USB-Versionen und deren Eigenschaften.
Version | Videounterstützung? | Unterstützt Laden? | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
USB 1.1 (Full Speed) | ✘ | ✘ | 12 Mbps |
USB 2.1 (Hi-Speed) | ✘ | ✔ | 480 Mbps |
USB 3.0 (SuperSpeed) | ✔ | ✔ | 5 Gbps |
USB 3.1 (SuperSpeed) | ✔ | ✔ | 10 Gbps |
USB 3.2 (Gen 2x2) | ✔ | ✔ | 20 Gbps |
Auch die Form des USB-Steckers hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. So sind mit jedem Typ neue Formen des ursprünglichen Standards hervorgegangen. Die meisten dieser Stecker, darunter USB-Typ-A, USB-Typ-B, Micro- und Mini-USB, passen nur in einer bestimmten Ausrichtung in die dazugehörigen Ports. Die neueste Hardware-Spezifikation, USB Typ-C, hingegen ist nicht nur äußerst kompakt, sodass Buchsen dieses Typs in vielen äußerst flachen Geräte wie Smartphones Platz finden, sondern auch symmetrisch.
Die Form des Anschlusses, oder USB-Typs, gibt allerdings nicht unbedingt Aufschluss über die Version an. So unterstützt USB-A, der rechteckige Standardanschluss, der wohl den meisten Nutzer bekannt ist, in der Version 3.2 theoretisch Datenraten von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde. Die tatsächliche Übertragungsrate hängt jedoch vom Host-Gerät und dem daran angeschlossenen Peripheriegerät ab.
Grundsätzlich können aktuellere USB-Stecker mit Anschlüssen älterer Versionen verwendet werden. USB-3.0-Stecker des Typs A sind beispielsweise allen früheren USB-Versionen des gleichen Typs kompatibel, sodass ältere Peripheriegeräte problemlos an neue Computer angeschlossen werden können. Hat der Stecker eine andere Form als die Buchse, kann ein einfacher Adapter diese miteinander verbinden. Beachten Sie jedoch, dass die die Datenübertragungsrate durch die maximale Geschwindigkeit des älteren USB-Geräts begrenzt ist. Beispielsweise unterstützt ein USB-Typ-A-Stick in der Version 3.0, der per Adapter oder USB-Hub an einen Laptop mit USB-C-Anschluss angeschlossen wird, weiterhin maximal Datenübertragungsraten von 5 Gigabit pro Sekunde.
Nachfolgend finden Sie eine kurze Erläuterung zu den gängigsten USB-Anschlüssen, die auf dem Markt erhältlich sind:
Der USB-A-Stecker ist der bekannteste unter den USB-Anschlüssen. Er hat eine rechteckige Form und wird für den Anschluss der meisten heute verwendeten Peripheriegeräte, insbesondere Mäuse und Tastaturen, an einen Computer verwendet. Charakteristisch für diesen Anschluss ist, dass er trotz symmetrischer äußerlicher Form nur in einer Ausrichtung eingesteckt werden kann. Er ist mit allen USB-Standards, von USB 1.0 bis zum neuesten, kompatibel.
Häufig zu finden an:
USB-Typ-B-Anschlüsse unterstützen jede Version 1.1 bis USB 3.2. Dieser Anschluss ist am häufigsten bei größeren Computer-Peripheriegeräten wie Druckern und Scannern zu finden, die mehr Strom benötigen. Allerdings werden Stecker und Buchsen dieses Typs immer seltener verwendet, da die Gehäuse der Geräte immer weiter schrumpft. Sie werden daher zunehmend von Steckern des Typ C abgelöst.
Häufig zu finden an:
TYP-C bezeichnet die neueste Generation von USB-Anschlüssen und gilt als zukunftssicher. Das Design ist äußerst flach und symmetrisch, sodass es keine Ober- und Unterseite mehr gibt, die vorgeben, in welcher Weise der Stecker angeschlossen werden muss. 4K-Videosignale können ebenso schnell übertragen werden wie Daten. Dieser einzelne Anschluss unterstützt mehrere Protokolle, unter anderem USB 1.1 bis USB 3.2 Gen 2x2, DisplayPort, HDMI (über Alt-Modi) und Thunderbolt 3. Daten können mit bis zu 20 Gbps übertragen werden, über einen USB 3.1-Anschluss immerhin noch mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbps. Durch die breite Kompatibilität ist USB-C äußerst vielseitig bietet genug Leistung (bis zu 100W) zum Aufladen von Laptops und anderen Elektrogeräten.
Häufig zu finden an:
Diese Form wurde für kleine Elektrogeräte wie MP3-Player und Digitalkameras entwickelt und unterstützt USB 2.0. Sie wurden nach und nach von Micro-USB-Steckern abgelöst, die schnellere Datenübertragung und eine höhere Leistungsaufnahme bei der Stromversorgung unterstützen.
Häufig zu finden an:
Micro-USB ist ein kleiner Anschluss, der äußerlich Mini-USB ähnelt, jedoch eine noch kompaktere Bauform aufweist. Ein viel wichtigerer Vorteil ist jedoch, dass er sowohl USB 2.0 als auch 3.0 unterstützt. Dadurch bietet dieser Standard hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten („SuperSpeed“) und auch mehr Leistungsaufnahme bei der Stromversorgung. Insbesondere Smartphones können so relativ schnell geladen werden.
Häufig zu finden an:
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller gängigen USB-Stecker und der dazugehörigen Buchsen:
Micro USB Stecker
Mini USB Stecker
USB Typ A 2.0 Stecker
USB Typ A 3.0 Stecker
USB Typ B 2.0 Stecker
USB Typ B 3.0 Stecker
USB Typ C Stecker
Micro USB Buchse
Mini USB Buchse
USB Typ A 2.0 Buchse
USB Typ A 3.0 Buchse
USB Typ B 2.0 Buchse
USB Typ B 3.0 Buchse
USB Typ C Buchse
Die meisten mobilen Geräte sind zum Aufladen auf USB angewiesen, können aber je nach Gerät über unterschiedliche Buchsen verfügen. Die meisten Android Geräte verwenden Micro-USB, neuere Geräte hingegen über USB Typ C. Sie können sowohl über via USB A als auch USB Typ C aufgeladen werden, entsprechende Kabel/Adapter vorausgesetzt. iPhones hingegen besitzen einen Lightning-Anschluss am Gerät. Die Kabel verfügen in der Regel über einen USB-A-Stecker, sodass sie mit so gut wie jedem Netzteil mit USB-A-Anschluss kompatibel laden können.
USB On-the-Go, oder schlicht "OTG", ist eine Spezifikation, die es erlaubt, zwei USB-Geräte anzuschließen und zwischen Host und Gerät zu wechseln. Mit einem USB-OTG-Kabel können Benutzer beispielsweise eine USB-Maus an ihr Smartphone oder Tablet anschließen und mit ihrem mobilen Gerät verwenden. Die OTG-Spezifikation erlaubt es, was normalerweise als "Gerät" betrachtet wird, als "Host" für andere Geräte zu fungieren, mit denen man sich verbinden und mit denen man interagieren kann.
Dieser Begriff ist Ihnen vielleicht einmal als besonderes Merkmal bestimmter USB-Geräte von Herstellern wie Samsung untergekommen, eventuell unter einem anderen Namen. Dabei handelt es sich um eine besondere Spezifikation, welche ein besonders schnelles Laden ermöglicht. USB-Quick-Charge-Anschlüsse liefern über spezielle Netzteile mehr Strom an das Endgerät, meistens mobile Smartphones und Tablets.
Die Farbe des USB-Steckers gibt Aufschluss darüber, um welche USB-Version es sich jeweils handelt.
Beachten Sie jedoch, dass die farblichen Codierungen nicht immer einheitlich sind, da deren Verwendung den Herstellern überlassen bleibt.