• Veröffentlicht am 22. Feb. 2023
    • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
  • 9 min

Alles über Zangen

Jetzt wichtige Informationen entdecken

Zangen

Was sind Zangen?

Zangen gehören zu den grundlegendsten und bekanntesten Handwerkzeugen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die für viele verschiedene Aufgaben ausgelegt sind, der Aufbau folgt jedoch immer dem gleichen Prinzip: zwei längliche Stahlkörper, die fast mittig zu einem Drehpunkt genietet sind, und die an einem Ende paarweise über Greifbacken und an dem anderen über (gummierte) Griffe verfügen. Die Backen können in verschiedenen Variationen von lang und dünn bis spitz und breit, geriffelt oder hochbelastbar geformt sein.

Aufbau einer Zange

Wenngleich sich die verschiedenen Arten von Zangen aufgrund der Anforderungen an spezifische Aufgaben voneinander unterscheiden, bleiben die Hauptelemente einer Zange immer gleich. Die verschiedenen Teile können Sie unserem Schaubild entnehmen.

Für welche Arbeiten eignen sich Zangen am besten?

Mit einer Zange kann der Benutzer ein Objekt viel fester greifen, als es ihm sonst möglich wäre, indem sie sich das Drehmoment – also Kraft der Rotationsbewegung – zunutze machen, um eine höhere Hebelwirkung zu erzielen. Dadurch eignen sich Zangen ideal für alle Bau-, Wartungs-, Ingenieur- oder Reparaturarbeiten, die ein Greifen, Drehen, Ziehen oder Scheren erfordern. Typische Anwendungen sind das Anbringen oder Lösen von kleinen Komponenten oder Kabeln - zum Beispiel Muttern von Schrauben oder TV-Antennen von deren Steckern. Seitenschneider sind speziell zum Schneiden von Metalldrähten - zum Beispiel Stahl, Kupfer oder Aluminium – konzipiert. Sie werden daher auch als "Drahtschneider" bezeichnet.

Im Wesentlichen sind Zangen einfache Werkzeuge: Das Zusammendrücken der Griffe bewirkt ein Greifen des Zielobjekts zwischen den Backen, durch die Hebelwirkung wird der vom Benutzer ausgeübte Druck verstärkt. Sehr spezialisierte Zangen können zusätzlich besonders geübte Handhabung erfordern.

Verschiedene Arten von Zangen im Überblick

Zangen sind in einer überraschend hohen Anzahl von Ausführungen erhältlich, die für viele verschiedene Aufgaben ausgelegt sind.

Sicherungsringzangen

sicherungsringzangen

Sicherungsringzangen sind für einen bestimmten Zweck konzipiert: den Ein- oder Ausbau von Sicherungsringen. Diese runden Metallclips werden dazu verwendet, rotierende Lager sowie Bauteile, die vertikal an Rohren, Wellen oder Gehäusen montiert werden, zu fixieren. Man findet sie beispielsweise an Werkzeugmaschinen, Fahrzeug- und Fördertechnik.

Sicherungsringzangen verfügen in der Regel über lange, dünne Backen mit Spitzen, die in die Grifflöcher der Sicherungsringe eingeführt werden können. Dadurch heben sie sich optisch von anderen Zangen deutlich ab. Vor der Anwendung sollten Sie sicherstellen, ob Ihre Zange zu der Größe des Sicherungsringes, den Sie einstellen möchten, passt.

Sicherungsringzangen existieren normalerweise entweder in einer für Innen- oder für Außenringe kompatiblen Ausführung, aber einige Modelle beherrschen auch beides. Sie werden als reversible oder konvertierbare Zangen bezeichnet. Zangen, die für die Arbeit mit äußeren Sicherungsringen vorgesehen sind, verfügen über eine Feder, die die Spitzen öffnet, wenn die Griffe zusammengedrückt werden.

Andere Modelle verfügen über Spitzen, die abgeschraubt und ausgetauscht werden können, um mit verschiedenen Sicherungsringgrößen kompatibel zu sein. Darüber hinaus ermöglichen sie einen einfachen Austausch von gebrochenen Spitzen. Sicherungsringzangen werden auch als Seegerringzangen oder Sprengringzangen bezeichnet.

Kombizangen

kombizangen

Wie der Name schon sagt, sind Kombizangen sowohl imstande Kabel zu schneiden als auch ab zu isolieren. Sie verfügen über gezahnte Backen mit denen der Anwender zu biegen, drehen und zusammendrücken kann. Einige Modelle sind für noch mehr Verwendungsmöglichkeiten oder eine erweiterte Hebelwirkung ausgelegt.

Typischerweise weisen die Greifbacken in Kombizangen eine kreisförmige Vertiefung für einen besseren Halt am Objekt auf. Die Vielseitigkeit der Kombizange macht sie sowohl bei professionellen Technikern als auch bei Heimwerker sehr beliebt.

Seitenschneider

Seitenschneider

Bei Seitenschneidern handelt es sich um eine Kategorie von Zangen, die in erster Linie dazu bestimmt sind - Sie haben es bestimmt erraten - Materialien zu schneiden.

Seitenschneider werden zum Greifen und Verbinden sowie zum Schneiden von elektrischen Adern und anderen Drähten eingesetzt und dienen auch zum Abisolieren von Crimpverbindungen und ähnlichen Arbeiten. Man kann sie sogar zum Entfernen von Nägel verwenden. Seitenschneider werden auch als Drahtschneider bezeichnet.

Eine besondere Art sind sogenannte Vornschneider. Diese sind für das saubere Abschneiden auch von festeren Gegenständen wie Schrauben, Nägeln und Nieten vorgesehen.

Bolzenschneider wiederum bieten eine erhebliche Schneidkraft, zum Beispiel, um Metallschlösser zu öffnen. Kabelscheren sind, wie der Name bereits sagt, so konzipiert, dass sie Objekt beim Schneiden sauber trennen, um ein Ausfransen des Materials zu verhindern.

Flachzangen

Flachzangen

Flachzangen werden zum Umformen von Draht, entweder zum Richten oder Biegen, sowie zum Befestigen mittels Crimp-Hülsen verwendet. Solche Hülsen werden verwendet, um Kabelschuhe oder -verbinder an Ort und Stelle zu halten, wobei "Crimpen" eine Technik zum Verbinden zweier Teile durch festes Zusammendrücken oder Quetschen bezeichnet. Vor allem Juweliere verwenden häufig Flachzangen.

Gripzangen

Gripzangen

Diese werden für Arbeiten eingesetzt, die ein festes Einrasten der Zange erfordern, zum Beispiel für Metallarbeiten, zum Schweißen oder ähnliche Aufgaben. Sie verfügen über einen Bolzen- und Hebelmechanismus, um die Klemmen zu arretieren und wieder zu lösen.

Verriegelungszangen, wie Gripzangen auch bezeichnet werden, sind in verschiedenen Ausführungen und Größen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.

Flachrundzangen

Flachrundzangen

Flachrundzangen sind für feinere Arbeiten vorgesehene Werkzeuge, die von Elektrikern und Ingenieuren zum Greifen, Biegen, Formen und Schneiden von Drähten auf engstem Raum, z.B. in Elektrokästen, verwendet werden. Auch Handwerker und Schmuckdesigner machen sehr häufig Gebrauch von ihnen. Die verlängerten Backen bieten Flexibilität und ermöglichen dem Benutzer aufnehmen kleinster Gegenstände und in schwer zugängliche Bereiche zu gelangen. Die Schneide befindet sich typischerweise in der Nähe des Drehpunktes.

Flachrundzangen sind auch bekannt als Nadelzangen, Langbeckenzangen, **Kneifzangen **und Spitzzangen. Eine weitere Variante sind gebogene Zangen - wie der Name schon sagt, haben diese gebogene Klemmen. Auch sie haben eine Reihe Synonymen, einschließlich gebogener Zangen und gebogener Nadelzangen.

Kneifzangen

Kneifzangen

Charakteristisch für Kneifzangen sind die abgerundeten Backen, die am Ende dicht beieinander liegen, um viel Kraft auf Halt auf das Arbeitsmaterial aufzubringen. Sie sind vielseitig einsetzbar, z.B. zum Kneifen, Verdrehen oder Schneiden von Draht, selbst harten Materialien wie Stahl. Vor allem dort, wo eine hohe Zugkraft erforderlich ist, zum Beispiel das Entfernen von Nägeln aus Holz, gibt es zu Kneifzangen fast keine Alternative.

Kneifzangen werden häufig in den Bereichen Maschinenbau, Bauwesen, Industrie, Tischlerei und im Heimwerkerbedarf eingesetzt. Es sind verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich, darunter auch Modelle mit weichen Griffen für eine leichtere Handhabung.

Zu den Haupttypen gehören:

  • Monierzange: Diese bieten eine starke Verdrill- und Schneidkraft und haben gehärtete Kanten. Sie werden für Stahlbetonarbeiten eingesetzt.
  • Zangen für Zimmerleute: Zum sauberen Entfernen von Nägeln und ähnlichen Gegenständen. Ausführungen mit langen Griffen für einen stärkeren Halt und einem abgerundeten Kopf machen das Entfernen von besonders schwierig herauszubekommenen Nägeln noch einfacher.

Wasserpumpenzangen

Wasserpumpenzangen

Eine Wasserpumpenzange zeichnet sich durch die ihr bewegliches Drehgelenk aus, welches entlang einer Schiene verschoben können, um die Griffweite zu vergrößern.

Sie werden am häufigsten von Installateuren, Elektrikern und Mechanikern zum Einstellen von Schrauben und Muttern sowie anderen Beschlägen mit unregelmäßiger Form verwendet. Wasserpumpenzangen haben typischerweise gezahnte Backen, die in einem Winkel von 45 bis 60 Grad zu den genau ausgerichteten Griffen eingestellt sind.

Wasserpumpenzangen haben mehrere alternative Namen, darunter Bogenverbindungszangen und Rohrschlüssel.

Drahtwirbelzangen

Zange zum Verdrillen von Drähten

Die richtige Wahl für präzise Drahtarbeiten in vibrationsanfälliger Umgebung, wie z.B. bei Fahrzeug- oder Flugzeugmotoren. Drahtzwirnzangen erlauben es dem Anwender, auf kleinstem Raum schnell verschiedene Längen zu langlebigen Litzen zu schneiden und verdrehen.

Wie man die die Spitzen einer Sicherungsringzange wechselt

Sicherungsring-Zangenspitzen
  1. Entfernen Sie die vorhandenen Spitzen. Diese werden von einer oder zwei Schrauben am Kopf festgehalten.
  2. Um die Schrauben zu entfernen, verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, Sechskantschlüssel oder ein spezielles Werkzeug, das mit der Zange geliefert wird.
  3. Wählen Sie den gewünschten Ersatzstift, abhängig von der Art und Größe des Sicherungsringes, den Sie einstellen möchten.
  4. Setzen Sie die neuen Spitzen ein und schrauben Sie diese anschließend wieder fest.

Produkt-Highlight: RS PRO 3-teiliger Stahl-Zangensatz

RS Pro Zangen-Set

Sätze, welche aus verschiedenen Arten und Ausführungen von Zangen bestehen, sollten in keinem Werkzeugkasten fehlen – so sind Sie für jede Aufgabe bestens gerüstet! Das 3-teilige RS PRO Stahlzangenset besteht aus drei Exemplaren der gängigen Zangentypen in äußerst langlebiger Qualität: eine Kombizange, ein Seitenschneider für besonders hohe Ansprüche sowie eine Spitzzange. Die Stahlzange verfügt über doppelte Einspritzgriffe, die einen weichen Griff bieten, wodurch ein glatter und präziser Betrieb gewährleistet wird, während der Benutzer bei längerem Gebrauch ermüdet. Die Zangen verfügen über induktionsgehärtete gezackte Backen, die für eine hervorragende Griffsicherheit sorgen.Das Set beinhaltet eine Tasche für Aufbewahrung und Transport.

Das Set enthält:

  • 180-mm-Kombizange mit hoher Geschwindigkeit
  • 160-mm-Seitenschneider für hohe Beanspruchung
  • 200 mm lange Zange

Häufig gestellte Fragen

Worin besteht der Unterschied zwischen Zangen und Schraubenschlüsseln?

Beide sind getreue Helfer, die in keiner Werkbank fehlen sollten, und für ähnliche Funktionen vorgesehen, dem Greifen und Manipulieren von Objekten. Aber sie erfüllen diese Aufgabe auf unterschiedliche Weise: Zangen greifen Objekte mittels schwenkbarer Backen unterschiedlicher Form und Größe, sodass der Anwender mehr Kraft auf einen Punkt aufbringen kann, als es mit bloßen Händen möglich wäre, oder sehr kleine oder sehr sperrige Gegenstände bewegen kann. Schraubenschlüssel hingegen sind speziell zum Anziehen und Lösen von Muttern und Bolzen geeignet, die in einem speziell geformten Kopf gehalten werden, so dass der Anwender eine hohe Drehkraft aufbringen und Bewegung erzielen kann, ohne die Muttern und Schrauben zu beschädigen.

Wer hat die Zange erfunden?

Wer die Zange erfunden hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Frühe Formen dieses Werkzeugs existierten höchstwahrscheinlich seit der Erfindung der Schmelz- und Metallbearbeitung um 3.000 v. Chr., da zum Schmieden und für den Umgang mit geschmolzenen Materialien ein geeignetes Werkzeug zum Halten bedingt hätte. Die ersten Darstellungen von Zangen stammen aus dem griechischen Altertum.

Austauschbare Sicherungsringzangenspitzen - warum gibt es sie?

Austauschbare Sicherungsringzangenspitzen ermöglichen die Anpassung einzelner Zangensätze an unterschiedlich große Ringe, wodurch sich der Nutzen erweitert und Techniker von der Notwendigkeit befreit werden, mehrere Werkzeuge mitzuführen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen.

Beliebte Produkte dieser Kategorie

Verwandte Links