Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 21. Okt. 2024
      • Zuletzt bearbeitet am 21. Okt. 2024
    • 7 min

    Klimagerät Wartung

    Die Wartung von Klimageräten spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung einer sicheren und effizienten Klimatisierungslösung. Durch eine vorbeugende Wartungsstrategie können Betreiber die Lebenserwartung der Geräte verlängern und thermischen Komfort ohne das Risiko von Infektionen durch die Luft bieten. Darüber hinaus trägt eine ordnungsgemäß funktionierende Klimaanlage auch zur Einhaltung der Normen für die Energieeffizienz von Gebäuden bei.

    Klimagerät Wartung

    Die Investition in die regelmäßige Wartung einer Klimaanlage zahlt sich aus, da sie Leistung, Effizienz und Langlebigkeit auf Dauer gewährleistet. Zunächst einmal verbraucht ein sauberes und ordnungsgemäß gewartetes System weniger Energie, um die gleiche Kühlleistung zu erbringen. Eine regelmäßige Wartung verlängert auch die Lebensdauer des Geräts, da sie die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen auf wichtige Komponenten wie den Verdampfer und Kondensator verhindert. Dies trägt dazu bei, einen vorzeitigen Verschleiß und eine Fehlfunktion des Systems zu verhindern, was zu einer längeren Lebensdauer des Geräts sowie zu einer Verringerung der Reparatur- und Ersatzteilkosten führt.

    Am wichtigsten ist vielleicht, dass eine regelmäßige Wartung zur Verbesserung der Innenraumluftqualität und der Gesundheit der Raumnutzer beiträgt. Luftfilter spielen eine Schlüsselrolle bei der Entfernung von Partikeln wie Staub, Pollen und Allergenen aus der Luft, die in der Umgebung zirkuliert. Durch regelmäßiges Reinigen und Auswechseln dieser Filter wird die Luft frei von Verunreinigungen gehalten, so dass eine gesündere Umgebung zum Atmen entsteht.

    Die vielen verschiedenen Klimageräte folgen alle dem gleichen Prinzip: Sie entziehen der Umgebungsluft Wärme und Feuchtigkeit und wandeln sie in kalte Luft um. Entsprechend ähnlich sind auch die Wartungsarbeiten.

    Hauptkomponenten eines Klimagerätes

    Damit der Klimatisierungsprozess reibungslos abläuft, verwenden die Geräte ein Kältemittel (R22). Klimageräte bestehen aus drei wesentlichen mechanischen Komponenten: Kompressor, Verflüssiger und Verdampfer. Diese Teile haben die Aufgabe, das Kältemittel in Gas umzuwandeln und dann wieder in Flüssigkeit.

    Der Kompressor kann als das „Herz“ der Anlage betrachtet werden. Er reduziert das Volumen des Gases und erhöht dessen Druck und Temperatur für den Kondensationsprozess. Der Verflüssiger hilft dem Kältemittel dann, die Wärme aus der Umgebung gesammelten Luft zu entnehmen, indem er diese nach außen abgibt und so den Zustand des Kältemittels von Gas zu Flüssigkeit zu ändern. Der Verdampfer schließlich enthält Rohrschlangen, durch die das Kältemittel strömt. Die Wärmetauscher nehmen die Temperatur auf, bevor sie das Medium verdampfen, und ein Gebläse bläst die kalte Luft durch das Gerät, bis sie den Auslass der Klimaanlage erreicht.

    Die wichtigsten Wartungsprinzipien

    Die Frage: “Klimaanlage-Wartung - wie oft?” kann man wie folgt beantworten: In der Regel sollte die Klimaanlagenwartung mindestens einmal pro Jahr durchgeführt werden, bei einigen Modellen kann jedoch eine höhere Häufigkeit erforderlich sein. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, damit kein Problem unbemerkt bleibt. Das Gerät muss vollständig zerlegt werden, damit es ordnungsgemäß überprüft und gereinigt werden kann, wobei nur für diesen Zweck vorgesehene Werkzeuge und Produkte verwendet werden dürfen. Regelmäßige und zusätzliche Reinigungsarbeiten sind auch außerhalb der regulären Wartungsarbeiten erforderlich, z. B. zum Auftauen von Wasserleitungen und Pumpen, zur Reinigung von Filtern usw. Nur durch ständige Kontrolle und Reinigung können Schäden an der Anlage verhindert werden.

    Wichtig ist, dass Dichtheitsprüfungen an Klimaanlagen gemäß der EU-Verordnung Nr. 517/2014 durchgeführt werden, welche auch die Verwendung schädlicher Gase für Kälte- und Klimaanlagen begrenzt. Das kürzlich aktualisierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert die Energieanforderungen für beheizte und klimatisierte Gebäude. Obwohl sich das Gesetz in erster Linie auf die Energieeffizienz von Gebäuden und deren Dämmung konzentriert, geht es auch auf die Technik ein, die zur Gewährleistung dieser Effizienz eingesetzt wird, und enthält Spezifikationen für die Heizungs- und Klimatechnik. Regelmäßig die Klimaanlage warten bedeutet auch, ihren Energieverbrauch zu optimieren, und somit wird auch die Einhaltung des GEG erleichtert.

    Wartung Klimaanlage - Auswirkungen auf die Luftqualität

    Es gibt mehrere Gründe dafür, die Klimaanlagen in Betrieb zu halten und ihre volle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Ganz oben auf der Liste sollten gesundheitliche Gründe stehen, da Klimaanlagen, die nicht regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, das Risiko der Entwicklung von Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen. Mangelnde Wartung der Klimaanlage führt zu einer enormen Ansammlung von Milben, Schimmel, Pilzen, Staub und Bakterien, die sich wiederum bei jedem Einschalten der Klimaanlage in der Umgebung verteilen.

    Verunreinigte Klimageräte müssen außerdem härter arbeiten, um ihre volle Leistung zu erbringen, was ihren Energieverbrauch erhöht - ein nicht zu vernachlässigender Faktor angesichts der ständig steigenden Energiekosten. Ein weiterer guter Grund für die Durchführung von Wartungsarbeiten ist, dass sie die Lebenserwartung des Geräts erheblich verlängern. Somit sind die Kosten für den Klimaservice eine gute Investition.

    Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

    rs-components

    Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

    rs-components-instandhaltung

    Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

    rs-components-maschinenbau

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

    rs-components-sicherheit-schutz

    RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

    rs-components-beschaffung

    Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

    1 / 5

    Vorbeugende Wartung eines Klimagerätes

    Vorbeugende Wartung Klimagerät

    Damit die Klimaanlage richtig funktioniert, ist es wichtig, sie regelmäßig zu warten. Vorbeugende Klimagerät Wartung verlängert die Lebensdauer von Klimaanlagen und senkt den Energieverbrauch sowie die Schadstoffbelastung in einer klimatisierten Umgebung. Da Ausfälle von Klimaanlagen in den meisten Fällen auf einen Mangel an vorbeugender Klimawartung zurückzuführen sind, empfiehlt es sich, jährlich eine solche durchzuführen. Vorbeugende Kontrollen ermöglichen es den Technikern, potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie auftreten, dies trägt auch zum Schutz der getätigten Anfangsinvestition bei. Für die Wartungsarbeiten muss das Gerät abgeschaltet und zerlegt werden, damit die internen und externen Teile gereinigt und auf Fehler untersucht werden können.

    Korrektive Wartung eines Klimagerätes

    Eine korrektive Klimaananlagewartung wird durchgeführt, wenn ein Defekt aufgetreten ist. Sie ist oft aufgrund mangelnder vorbeugender Wartung erforderlich, obwohl plötzliche Ausfälle durch unvorhersehbare Ereignisse nicht ausgeschlossen werden können. In den meisten Fällen führt jedoch der Ausfall eines Teils zu einer Fehlfunktion des gesamten Systems. Eine Klimaanlage, die nicht ordnungsgemäß gereinigt wird, kann beispielsweise verstopfen und je nach Verschmutzungsgrad sogar zum Ausfall des Geräts führen, weil ein Teil durch überschüssigen Staub und andere Partikel beschädigt wird.

    In diesem Fall ist eine korrigierende Wartung unerlässlich, um zu verhindern, dass das Gerät völlig unbrauchbar wird. Wenn das Klimagerät beispielsweise aufgrund eines defekten Teils mit verminderter Leistung arbeitet, wird eine korrektive Wartung durchgeführt, damit das Gerät wieder mit voller Leistung arbeiten kann. Insbesondere bei Klimaanlagen ist eine korrektive Wartung immer dann am effizientesten, wenn sie bei den ersten Anzeichen einer Fehlfunktion durchgeführt wird. Es versteht sich von selbst, dass die korrektive Wartung nur von zertifizierten Technikern durchgeführt werden sollte – schon allein deshalb, weil diese die Probleme schneller erkennen können und je länger die Klimagerät-Reparatur dauert, desto größer ist die Gefahr, dass das Gerät irreparabel beschädigt wird.

    Reparaturen und Ersatzteile

    Die wichtigsten Klima-Wartung Ersatzteile sind Filter, Wärmetauscher und Kühlrippen. Sie erfüllen verschiedene Funktionen und ermöglichen es dem Gerät, frische und saubere Luft an die Umgebung abzugeben.

    Klimaanlagenfilter haben die wichtige Aufgabe, Partikel aus der von der Anlage gelieferten Luft zu entfernen. Schließlich hängt die Qualität der Luft in einer klimatisierten Umgebung direkt von der Wirksamkeit der Filter ab. Durch das Filtern verhindern sie, dass Staub, Pollen, Schimmel und andere schädliche Partikel in das Gerät gelangen und in der Luft verteilt werden.

    Die Wärmetauscher einer Klimaanlage sind in zwei Teile unterteilt: den Kondensator und den Verdampfer. Der Kondensator gibt die aus der Umgebung aufgenommene Wärme ab, während der Verdampfer für die Kühlung der Luft zuständig ist.

    Die Verwendung der richtigen Teile bei einem Klimaanlagen Service ist entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit des Geräts. Auch die Reinigung spielt dabei eine wichtige Rolle. So enthalten die Spiralen des Verdampfers Kondenswasser, in dem sich alle Arten von Mikroorganismen entwickeln können. Um deren Ausbreitung zu verhindern, ist es sinnvoll, die Spiralen regelmäßig mit einem speziellen Spray abzuspülen.

    Wartungsnormen

    Neben den beiden oben genannten Vorschriften werden in den VDI-Richtlinien auch die Normen für die Wartung von Klimageräten klar angesprochen. Die Hauptziele der Normen sind die Sicherheit der Menschen in der Umgebung von Klimaanlagen, die möglichst lange Betriebsdauer der Geräte und die Reduzierung und Optimierung des Energieverbrauchs.

    Konkret geht es um den Einsatz von mechanischen Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden, um die Qualität der Innenraumluft zu gewährleisten. Luftfilter, Lüftungskanäle und alle Luftbehandlungssysteme in Gebäuden sind der Schlüssel zu diesem Bestreben. Die VDI-Normen sind sehr detailliert und verdeutlichen die Erwartungen an die Planung, den Einbau und die Klimaanlagen-Wartung.

    Empfohlene Artikel

    1 / 2