Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 28. Jan. 2025
      • Zuletzt bearbeitet am 28. Jan. 2025
    • 13 min

    Schweißerkleidung

    Schweißarbeiten gehören zu den anspruchsvollsten und zugleich gefährlichsten Tätigkeiten in der Industrie. Die dabei entstehenden hohen Temperaturen, Funkenflug und UV-Strahlung stellen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter dar. Um Verletzungen vorzubeugen und einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten, ist das Tragen geeigneter Schweißerkleidung unerlässlich.

    Schweißerkleidung

    Grundlagen der Schweißerkleidung

    Schweißerkleidung bildet die erste Schutzschicht zwischen dem Arbeiter und den zahlreichen Gefahren, die bei Schweißarbeiten auftreten. Doch was genau macht Schweißerkleidung aus, und warum ist sie so wichtig? In diesem Abschnitt gehen wir auf die zentralen Bestandteile und Eigenschaften ein, die Schweißerkleidung zu einem unverzichtbaren Teil der persönlichen Schutzausrüstung machen.

    Was versteht man unter Schweißerschutzkleidung?

    Schweißerkleidung ist speziell entwickelte Arbeitskleidung, die den Träger vor den typischen Gefahren des Schweißens schützt. Dazu zählen vor allem:

    • Hitze und Funkenflug: Beim Schweißen entstehen Temperaturen von mehreren tausend Grad Celsius. Funken und glühende Metallspäne können ohne geeigneten Schutz Verbrennungen verursachen.
    • UV- und Infrarotstrahlung: Schweißlicht setzt den Körper intensiver Strahlung aus, die Haut und Augen schädigen kann.
    • Mechanische Belastungen: Schweißarbeiten erfordern oft den Umgang mit scharfkantigen oder schweren Werkstücken, was die Kleidung zusätzlich beansprucht.

    Die wichtigste Aufgabe der Schweißerkleidung ist es, den Träger vor diesen Gefahren zu schützen, ohne die Bewegungsfreiheit oder den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

    Die Grundausstattung der Schweißerkleidung

    Zur vollständigen Ausstattung eines Schweißers gehören mehrere Kleidungsstücke, die je nach Einsatzbereich kombiniert werden können:

    • Schweißerjacke: Die Jacke schützt den Oberkörper und die Arme vor Funken und Hitze. Sie besteht oft aus Leder oder speziell beschichtetem Stoff.
    • Schweißerhose: Sie bewahrt die Beine vor Verletzungen durch Funkenflug und Hitzeeinwirkung. Varianten mit Latz bieten zusätzlichen Schutz für den Oberkörper.
    • Schweißerschuhe oder -stiefel: Sie schützen die Füße vor glühenden Metallteilen und sind oft mit einer hitzebeständigen Sohle und Zehenschutzkappe ausgestattet.
    • Schweißerhandschuhe: Sie bewahren die Hände vor Verbrennungen und gewährleisten gleichzeitig einen sicheren Griff.

    Weitere Schutzausrüstung: Je nach Schweißverfahren kommen Overalls, Ärmlinge, Schweißerschürzen oder Kopfbedeckungen zum Einsatz, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten.

    Arbeitskleidung vs. Schweißerschutzkleidung

    Ein entscheidender Unterschied zwischen regulärer Arbeitskleidung und Schweißerschutzkleidung liegt in den speziellen Schutzfunktionen. Während normale Arbeitskleidung auf Komfort und Funktionalität ausgelegt ist, steht bei Schweißerschutzkleidung der Schutz vor extremen Bedingungen im Vordergrund. Sie muss strengen Sicherheitsstandards entsprechen, wie beispielsweise der DIN EN ISO 11611, die Mindestanforderungen an Schutzkleidung für Schweißer definiert.

    Schweißerkleidung als Teil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

    Schweißerkleidung ist ein integraler Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die beim Schweißen unverzichtbar ist. Zusammen mit einem Schweißhelm, Schutzbrille und Atemschutz sorgt sie für einen umfassenden Schutz des Körpers. Erfahren Sie im Schweißhelm-Ratgeber mehr über die persönliche Schutzausrüstung von Schweißern.

    Expertentipp: Passform für optimalen Schutz

    Beim Kauf von Schweißerkleidung sollten Sie besonders auf die Passform achten. Zu enge Kleidung schränkt die Bewegungsfreiheit ein, während zu weite Kleidung Funken oder heiße Partikel eindringen lassen kann. Wählen Sie Kleidungsstücke, die eng anliegen, aber dennoch genügend Bewegungsfreiheit für Ihre Arbeit bieten.

    Anforderungen an Schweißerkleidung

    Schweißerkleidung muss hohen Anforderungen gerecht werden, um den Träger zuverlässig vor den vielfältigen Gefahren des Schweißens zu schützen. Dabei spielen sowohl gesetzliche Vorgaben als auch praktische Eigenschaften eine entscheidende Rolle. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Kriterien Schweißerkleidung erfüllen sollte, um höchsten Schutz und Komfort zu bieten.

    Schutz vor Hitze, Funken und Strahlung

    Die primäre Aufgabe von Schweißerkleidung besteht darin, den Träger vor den extremen Bedingungen des Schweißprozesses zu schützen:

    • Hitze: Schweißerkleidung muss hohen Temperaturen standhalten, ohne zu schmelzen oder die Haut zu gefährden. Spezielle Materialien wie Leder oder flammhemmend beschichtete Baumwolle bieten hier zuverlässigen Schutz.
    • Funken und glühende Metallspäne: Schweißerkleidung muss dicht, sowie robust genug sein, um Funkenflug abzuweisen und Beschädigungen durch glühende Partikel zu verhindern.
    • UV- und Infrarotstrahlung: Die Kleidung muss die Haut vor der intensiven Strahlung schützen, die bei Schweißarbeiten entsteht, um langfristige Schäden wie Verbrennungen oder Hautkrebs zu vermeiden.

    Flammhemmende und feuerfeste Eigenschaften

    Ein zentraler Aspekt von Schweißerkleidung ist die flammhemmende Ausführung. Die verwendeten Materialien sollten nicht nur schwer entflammbar sein, sondern im Falle von Hitzeeinwirkung auch keine gefährlichen Substanzen freisetzen. Bekleidungsstücke, die den Anforderungen der DIN EN ISO 11611 entsprechen, sind speziell für Schweißarbeiten geprüft und zugelassen.

    Für eine detailliertere Betrachtung von Arbeitskleidung mit feuerfesten Eigenschaften verweisen wir auf unseren separaten Ratgeber: flammhemmende Arbeitskleidung

    Robustheit und Haltbarkeit

    Schweißerkleidung ist extremen Belastungen ausgesetzt und muss daher robust und langlebig sein. Häufig eingesetzte Materialien sind:

    • Leder: Besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Funkenflug.
    • Baumwolle mit Spezialbeschichtung: Leichter und angenehmer zu tragen, aber ebenfalls hitzebeständig und flammhemmend.

    Verstärkte Nähte, doppelte Stofflagen an stark beanspruchten Stellen und strapazierfähige Reißverschlüsse tragen zur Langlebigkeit der Kleidung bei.

    Sicherheitsstandards und gesetzliche Vorgaben

    Um die Anforderungen an Schweißerkleidung klar zu definieren, gibt es spezielle Normen und Standards. Besonders wichtig ist die DIN EN ISO 11611, die Anforderungen an Schutzkleidung für Schweißarbeiten festlegt:

    • Zwei Schutzklassen:
      • Klasse 1: Schutz vor weniger gefährlichen Verfahren mit geringem Funkenflug.
      • Klasse 2: Höherer Schutz für anspruchsvollere Arbeiten mit starkem Funkenflug.
    • Mindestanforderungen an die Hitzebeständigkeit, Reißfestigkeit und Flammenausbreitung.

    Schweißerkleidung im Detail

    Schweißerkleidung besteht aus verschiedenen Elementen, die zusammen einen umfassenden Schutz vor den vielfältigen Gefahren des Schweißens bieten. Jedes Kleidungsstück erfüllt dabei eine spezifische Aufgabe und ist auf bestimmte Anforderungen abgestimmt. In diesem Abschnitt stellen wir die einzelnen Bestandteile der Schweißerkleidung im Detail vor und erklären, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.

    Flammhemmende Schweißerjacke

    Schweißerjacke und Pullover

    Die Schweißerjacke ist ein zentrales Element der Schweißerkleidung und schützt den Oberkörper sowie die Arme vor Funkenflug, Hitze und Strahlung. Wichtig sind hier:

    • Material: Schweißerjacken bestehen häufig aus Leder oder schwer entflammbaren Textilien, die hohe Hitzebeständigkeit bieten. Für leichtere Arbeiten kann eine flammhemmend beschichtete Baumwolljacke ausreichen.
    • Funktionalität: Jacken mit verstärkten Nähten und verdeckten Verschlüssen bieten zusätzliche Sicherheit. Hohe Kragen schützen den Halsbereich.
    • Passform: Eine gutsitzende Jacke darf die Bewegungsfreiheit nicht einschränken und sollte lang genug sein, um den unteren Rücken auch bei gebeugten Arbeiten abzudecken.

    Pullover oder Sweatshirts können als zusätzliche Schutzschicht unter der Jacke getragen werden. Auch hier sollte auf flammhemmende Materialien geachtet werden.

    Flammhemmende Schweißerhose

    Schweißerhose und Latzhose

    Die Schweißerhose schützt die Beine vor glühenden Partikeln und Hitzeschäden. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen:

    • Normale Schweißerhose: Ideal für allgemeine Schweißarbeiten. Sie besteht meist aus einem schweren Gewebe oder Leder und bietet Schutz vor Funkenflug und Strahlung.
    • Latzhose: Bietet zusätzlichen Schutz für den unteren Rücken und die Brustpartie. Sie eignet sich besonders für Arbeiten in gebeugter Haltung oder bei liegenden Tätigkeiten.
    • Materialien: Leder ist besonders widerstandsfähig, während Baumwolle mit flammhemmender Beschichtung leichter und atmungsaktiver ist.

    Achten Sie darauf, dass die Hose keine offenen Taschen oder freiliegenden Reißverschlüsse hat, da Funken in diese eindringen könnten.

    Schweißerschuhe

    Schweißerschuhe und -stiefel

    Die Füße sind besonders gefährdet, da Funken oder glühende Metallteile häufig nach unten fallen. Schweißerstiefel und -schuhe bieten hier optimalen Schutz, vor allem wenn Sie mit den Zusatzanforderungen HI (Hitzeisolation des Schuhunterbaus) und HRO (kurzfristige Hitzebeständigkeit des Laufsohlenmaterials bis 300° C) gekennzeichnet sind:

    • Material: Hitzebeständiges Leder und eine robuste Sohle, die auch bei Kontakt mit glühendem Metall nicht schmilzt.
    • Zehenkappe: Eine integrierte Stahl- oder Aluminiumkappe schützt die Zehen vor herabfallenden Werkstücken.
    • Rutschfestigkeit: Wichtig, um einen sicheren Stand zu gewährleisten, insbesondere auf glatten oder metallischen Untergründen.
    • Schweißerstiefel: Diese bieten zusätzlich Schutz für die Knöchel und werden bei Arbeiten mit besonders starkem Funkenflug empfohlen.
    Schweißeranzug

    Overall und Schweißeranzug

    Für Ganzkörperschutz bei besonders anspruchsvollen Arbeiten eignen sich Schweißer-Overalls oder -anzüge:

    • Vorteile: Sie eliminieren die Gefahr von freiliegender Haut oder Zwischenräumen zwischen Hose und Jacke.
    • Materialien: Oft aus schwerem, flammhemmendem Stoff oder Leder gefertigt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
    • Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten in liegender oder schwer zugänglicher Position, wo Funken und Strahlung großflächig auftreten.

    Ergänzende Schutzkleidung

    Neben den grundlegenden Elementen gibt es zusätzliche Schutzkleidung, die den Schutz komplettiert:

    • Schweißerhandschuhe: Sie schützen die Hände vor Hitze, Funken und scharfen Kanten. Lederhandschuhe sind besonders beliebt, da sie Hitzebeständigkeit und Beweglichkeit vereinen.
    • Schweißerschürzen: Sie bieten zusätzlichen Schutz für die Brust und Beine und können über der regulären Kleidung getragen werden.
    • Ärmlinge und Kopfschutz: Ärmlinge schützen die Unterarme, während Kopfbedeckungen oder Schutzhauben den Kopf und Nackenbereich abdecken.

    Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

    rs-components

    Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

    rs-components-instandhaltung

    Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

    rs-components-maschinenbau

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

    rs-components-sicherheit-schutz

    RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

    rs-components-beschaffung

    Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

    Unterschiede der Schweißerbekleidung je nach Schweißverfahren

    Die Anforderungen an Schweißerkleidung variieren stark je nach Schweißverfahren. Jedes Verfahren bringt spezifische Risiken mit sich – sei es durch unterschiedliche Temperaturen, Funkenflug oder die Art der entstehenden Strahlung. Um optimalen Schutz zu gewährleisten, sollte die Schweißerkleidung immer auf das jeweilige Verfahren abgestimmt sein. Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Anforderungen und Besonderheiten der wichtigsten Schweißverfahren.

    MIG-Schweißen (Metall-Inertgas-Schweißen)

    Beim MIG-Schweißen wird ein Schweißdraht kontinuierlich zugeführt und unter einer Schutzgasatmosphäre geschmolzen. Die hohen Temperaturen und der starke Funkenflug stellen besondere Anforderungen an die Schutzkleidung:

    • Schutzkleidung: Robuste, flammhemmende Materialien wie Leder oder schwer entflammbare Baumwolle sind essenziell, um die Haut vor Funken und glühendem Material zu schützen.
    • Empfohlene Kleidung: Schweißerjacke, Hose oder Latzhose sowie Schweißerschuhe mit hitzebeständiger Sohle. Overalls sind ebenfalls sinnvoll, um den gesamten Körper zu schützen.
    • Zusatzschutz: Schweißerschürzen aus Leder bieten zusätzlichen Schutz im Brust- und Bauchbereich.

    WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas-Schweißen)

    Das WIG-Schweißen erzeugt kaum Funken, jedoch eine intensive Hitze und starke UV-Strahlung. Das Verfahren erfordert daher eine andere Schutzkleidung als das MIG-Schweißen:

    • Schutzkleidung: Leichte, atmungsaktive Materialien mit flammhemmender Beschichtung sind ausreichend, da der Funkenflug gering ist.
    • Empfohlene Kleidung: Schweißerjacke und Hose aus flammhemmender Baumwolle. Handschuhe mit hoher Fingerfertigkeit sind notwendig, um die präzisen Arbeiten auszuführen.
    • Zusatzschutz: Schweißerschirme oder Schweißmasken mit UV-Schutz sind unverzichtbar, um die Augen und Haut vor der Strahlung zu schützen.

    Elektrodenschweißen (Lichtbogenhandschweißen)

    Das Elektrodenschweißen erzeugt intensiven Funkenflug und eine hohe Hitzestrahlung. Die Schutzkleidung muss daher besonders widerstandsfähig sein:

    • Schutzkleidung: Dickes Leder oder hochwertige Mischgewebe mit Hitzeschutz sind unerlässlich, um Verbrennungen durch Funkenflug zu vermeiden.
    • Empfohlene Kleidung: Schweißerkleidung der Schutzklasse 2, bestehend aus Jacke, Hose oder Overall, sowie Schweißerschuhe mit verstärkter Zehenschutzkappe.
    • Zusatzschutz: Ärmlinge oder Schürzen aus Leder können bei längeren Schweißarbeiten zusätzlichen Schutz bieten.

    Aluminiumschweißen

    Das Schweißen von Aluminium erfordert oft ein WIG- oder MIG-Verfahren, bringt jedoch zusätzliche Herausforderungen mit sich, da Aluminium bei relativ niedrigen Temperaturen schmilzt, aber intensiven Funkenflug erzeugen kann:

    • Schutzkleidung: Hochtemperaturbeständige Materialien, die auch vor schädlichen Dämpfen schützen.
    • Empfohlene Kleidung: Schweißerschutzkleidung mit Belüftungssystemen oder Atemschutz, da Aluminiumdämpfe gesundheitsschädlich sein können.

    Edelstahlschweißen

    Das Schweißen von Edelstahl kann gefährliche Chrom-Nickel-Dämpfe freisetzen und erfordert Kleidung mit hoher Beständigkeit gegen Hitze und chemische Belastungen:

    • Schutzkleidung: Flammhemmende und chemikalienbeständige Materialien.
    • Empfohlene Kleidung: Schweißerkleidung mit zusätzlichem Atemschutz sowie Schweißermasken, die Dämpfe filtern können.

    Spezielle Verfahren

    • Plasmaschweißen: Hier entstehen extrem hohe Temperaturen, weshalb Schweißerkleidung mit maximaler Hitzebeständigkeit erforderlich ist.
    • Autogenschweißen: Es besteht eine geringere Gefahr durch Funkenflug, jedoch ist ein Schutz vor offener Flamme und Hitze notwendig.

    Häufige Fragen

    Beim Schweißen sollten Sie Schweißerjacke und -hose aus flammhemmenden Materialien (z. B. Leder oder behandelter Baumwolle) tragen. Ergänzt werden diese durch hitzebeständige Schweißerschuhe mit Zehenschutzkappe, Schweißerhandschuhe, eine Kopfbedeckung und einen Schweißhelm. Unter der Schutzkleidung empfiehlt sich Baumwollunterwäsche, da synthetische Stoffe bei Hitze schmelzen können. Diese Ausstattung schützt zuverlässig vor Funken, Hitze und Strahlung.

    Ja, eine Schweißerjacke ist beim Schweißen unverzichtbar, da sie den Oberkörper und die Arme vor Funken, Hitze und gefährlicher UV- und Infrarotstrahlung schützt. Sie besteht aus flammhemmenden Materialien wie Leder oder speziell behandelter Baumwolle und erfüllt Sicherheitsnormen wie die DIN EN ISO 11611. Besonders bei Verfahren mit starkem Funkenflug, wie MIG- oder Elektrodenschweißen, ist sie essenziell. Selbst bei weniger gefährlichen Schweißmethoden bleibt sie empfehlenswert, um Verletzungen und Langzeitschäden zu vermeiden.

    Beim Schweißen sollten keine synthetischen Stoffe wie Polyester getragen werden, da sie schmelzen können. Vermeiden Sie zudem leichte, ungeeignete Materialien, lose oder verschmutzte Kleidung sowie Schuhe ohne Schutz. Kleidung mit Plastikknöpfen oder offenen Reißverschlüssen ist ebenfalls ungeeignet, da sie leicht entflammbar sind. Tragen Sie stattdessen flammhemmende, schweißgeeignete Schutzkleidung.

    Eine Schweißerschürze ist nicht immer zwingend notwendig, kann aber in vielen Fällen sinnvoll sein, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Zum Beispiel bei Arbeiten mit starkem Funkenflug, hoher Hitzebelastung oder langen Schweißzeiten, da sie zusätzlichen Schutz für Brust und Bauch bietet. Sie ergänzt die Schweißerjacke oder den Overall und ist besonders nützlich bei intensiven oder speziellen Schweißarbeiten. Für leichtere Tätigkeiten ist sie meist nicht erforderlich.

    Empfohlene Artikel

    Was ist MIG-Schweißen?

    Was ist MIG-Schweißen?

    MIG-Schweißen ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in Branchen aller Größenordnungen. Dieser Leitfaden bietet einige Einblicke in die Besonderheiten dieser Technik, die verwendeten Materialien und die Bedeutung der Schutzausrüstung.