Wichtige Information
Gemeinsam sind wir stärker: RS und Distrelec haben sich zusammengeschlossen und können Ihnen nun ein breiteres Produktsortiment sowie Schweizer Support und Fachwissen vor Ort anbieten.
Gemeinsam sind wir stärker: RS und Distrelec haben sich zusammengeschlossen und können Ihnen nun ein breiteres Produktsortiment sowie Schweizer Support und Fachwissen vor Ort anbieten.
Dieser Leitfaden gibt einen Einblick in die Funktionsweise von Kleinwindenergieanlagen und beschreibt, was ihre Vielseitigkeit für den Einsatz in Haushalten, auf dem Land und in der Industrie bedeutet.
Windkraftanlagen sind Maschinen, die gebaut werden, um die kinetische Energie der Luftmassen in mechanische Energie umzuwandeln, die dann durch elektromagnetische Induktion in elektrische Energie umgewandelt wird. Manchmal werden Windkraftanlagen zu sogenannten "Windparks" zusammengeschlossen. Eine einzelne Windturbine kann als Windkraftanlage betrachtet werden.
Es gibt zwei Arten von Windturbinen: solche mit horizontaler Achse und solche mit vertikaler Achse. Die Turbinen mit horizontaler Achse sind die gebräuchlichsten, sie arbeiten mit drei Flügeln, die dem Wind zugewandt sind. Turbinen mit vertikaler Achse haben eine omnidirektionale Ausrichtung, d. h. sie müssen nicht in den Wind ausgerichtet werden, um zu funktionieren.
Windkraftwerke arbeiten mit Hilfe von Rotorblätter, die durch den Wind bewegt werden, und bestehen aus den folgenden Teilen:
Die von Windenergieanlagen erzeugte elektrische Energie wird in Wechselstrom (AC) umgewandelt, im Gegensatz zur Solarenergie, die in Gleichstrom (DC) umgewandelt wird. In einigen Turbinen wird der Strom über einen Gleichrichter in Gleichstrom umgewandelt und dann über einen Wechselrichter wieder in Wechselstrom. Dadurch wird sichergestellt, dass die Frequenz und die Phase des Stroms mit der des Netzes übereinstimmen.
Kleine Windturbinen sind gleich aufgebaut wie die größeren Modelle. Kleine Turbinen mit einer Leistung von etwa 10 bis 100 kW können an Häuser, Schulen, Industrieanlagen und sogar Boote angeschlossen werden.
Sie lassen sich leicht an Masten und Dächern montieren, sind einfach zu konfigurieren und transportieren; dazu sind sie auch mit tragbaren Generatoren kompatibel. Weiterhin weisen diese eine hohe Windenergie-Umwandlungsrate auf, so dass sie auch bei schwachem Wind funktionieren. Die leisesten Anlagen erzeugen ein Geräusch von unter 40 Dezibel, was der Geräuschemission eines Kühlschranks entspricht.
Ihre Größe variiert, aber im Allgemeinen sind die Flügel nicht größer als 2 Meter und die Höhe des Turms nicht höher als 4 Meter. Es gibt auch Turbinen ohne Rotorblätter, insbesondere für städtische Gebiete, wo die Kollisionsgefahr größer ist.
Vor der Installation sollten mehrere Kriterien berücksichtigt werden:
Um Turbinen möglichst effizient zu betreiben, müssen sie in Regionen mit häufigem Wind aufgestellt werden; deshalb sind ländliche Regionen besser geeignet als städtische Gebiete, in denen Gebäude die Stärke des Windes beeinträchtigen. Turbinen verursachen keine Schäden an Landwirtschafts- oder Weideflächen oder an Vieh. Ähnlich wie die Solarenergie kann die Windenergie Strom in Gebiete bringen, die nur schwer an das Stromnetz angeschlossen werden können, und kann zum Betrieb von Bewässerungssystemen, zum Pumpen von Wasser, zum Betreiben von landwirtschaftlichen Maschinen oder sogar zur Elektrifizierung abgelegener Gebäude genutzt werden. Schulungen für den Betrieb und die Wartung von Windturbinen sind unerlässlich, um die Rentabilität der Investition zu maximieren.
Dieser Ratgeber bietet einen Überblick über wichtige Faktoren die bei der Wartung von Windkraftanlagen beachtet werden sollten.
Fortschritte in Richtung größerer Nachhaltigkeit können Ihnen helfen, Ihre ESG-Ziele in Ihrer Organisation zu erreichen: In diesem Artikel erfahren Sie, wie RS Ihnen dabei helfen kann.
In Wohnhäusern sind Windkraftanlagen kleiner und werden in der Regel auf Dächern installiert, wo die Flügel dem Wind am stärksten ausgesetzt sind. In der Regel wird empfohlen, eine Windkraftanlage mit Solarzellen zu ergänzen, um eine stabilere Versorgung mit elektrischer Energie zu gewährleisten.
Im Vergleich zu Sonnenkollektoren gibt es jedoch einige Nachteile. Windturbinen, auch wenn sie noch so klein sind, erzeugen einen gewissen Lärm und müssen wegen der beweglichen Teile häufiger gewartet werden.
Um die bestmögliche Effizienz zu gewährleisten, lohnt es sich, in eine hochwertige Windturbine zu investieren und einen Fachmann beauftragen, die Installation an idealer Stelle durchzuführen.
Eine große Windturbine erzeugt genug Strom, um Hunderte von Haushalten zu versorgen. Für Industrieanlagen ist eine detaillierte Analyse des Energiebedarfs erforderlich, um zu bestimmen, wie viele Turbinen benötigt werden.
Um einen Beitrag zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu leisten, gibt es auch im Industriesektor Initiativen, die darauf abzielen, Sonnen- und Windenergie zu nutzen, um zumindest einen Teil des Energiebedarfs zu decken. Hierzu werden auch Kleinturbinen gewinnbringend eingesetzt. Das spart nicht nur Geld, sondern hilft den Unternehmen auch, ihr soziales Image zu verbessern.
Windkraftwerke können einen großen Beitrag zum Gesamtziel leisten, das nationale Stromnetz ausschließlich mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Obwohl die erzeugte Energie sehr nachhaltig ist, werfen Windkraftwerke jedoch auch einige Probleme auf.
Das wachsende Interesse an der Windenergie erforderte die Lieferung von Rotorblätter, die oft aus einer bestimmten Holzart aus dem Amazonas-Regenwald (Balsaholz) hergestellt wurden. Diese Nachfrage hat teilweise zur Abholzung des ecuadorianischen Amazonas beigetragen, wobei heutzutage andere Materialien bevorzugt werden. Aktive Windkraftanlagen haben auch negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Viele Vögel und Fledermäuse werden durch die sich bewegenden Blätter beeinträchtigt. Obwohl die negativen Auswirkungen kleiner Windturbinen aufgrund ihrer Größe wahrscheinlich geringer sind, steht eine umfassende Längsschnittuntersuchung noch aus.
Windturbinen stoßen keine Schadstoffe in die Atmosphäre aus, sind eine kostengünstige Energiequelle und vollständig erneuerbar. Andererseits verursachen sie Lärm und visuelle Verschmutzung (bei kleinen Windturbinen in geringerem Maße). Ihre Effizienz hängt vom Vorhandensein von Wind ab, der sich nur schwer vorhersagen lässt. Aus noch unbekannten Gründen verändern Windturbinen die Migrationsrouten von Vögeln.
Mit dem "Wind-an-Land-Gesetz" hat die Bundesregierung ein klares Zeichen für die Errichtung von Windkraftanlagen gesetzt. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Bundesländer 2% ihrer Landfläche für die Windenergieerzeugung zur Verfügung stellen müssen.
Für kleine Windenergieanlagen wird die Höhe der Vergütung weiterhin vom Staat nach dem Marktprämienmodell (Differenz zwischen Marktpreis und EEG-Vergütung) festgelegt. Die Vergütungssätze sind abhängig von der Leistung der Anlage und der Volleinspeisung. Nur Anlagen mit einer Leistung von bis zu 750 kW profitieren von diesem Festpreis. Für Anlagen bis zu 100 kW können die Betreiber stattdessen die feste Einspeisevergütung wählen. Für Windparks mit einer Leistung von mehr als 750 kW wird der Preis seit 2017 über Ausschreibungen festgelegt.
Kleinwindkraftanlagen sind so konzipiert, dass sie auch in Gebieten mit mäßigen bis geringen Windgeschwindigkeiten effizient arbeiten. Sie können mehrere Jahrzehnte lang betrieben werden und benötigen nur eine minimale Wartung, die alle 6 Monate durchgeführt werden sollte. Die folgenden Punkte sind Teil einer typischen Wartungsinspektion:
Der Umstieg auf erneuerbare Energien wird mehr und mehr zu einem finanziellen als zu einem ökologischen Gebot. Neben der Solarenergie kann Deutschland auch die Windenergie nutzen, und zwar nicht nur an der Küste: Wie das "Wind-an-Land-Gesetz" beweist, gibt es gezielte Bemühungen, die Windenergie auch an Land zunehmend nutzbar zu machen. Wenn man an Windenergie denkt, hat man wahrscheinlich als erstes das Bild einer riesigen Windkraftanlage irgendwo in der Nordsee vor Augen. Der technologische Fortschritt hat jedoch dazu geführt, dass auch in städtischen Gebieten kleine Windkraftanlagen gewinnbringend eingesetzt werden.